Arbeiten mit Datenzeilen und -spalten
| ▶ | Um eine Spalte auszuwählen, gehen Sie zum Anfang der Spalte und klicken Sie auf den Spaltenverweisbuchstaben. Um eine Zeile auszuwählen, gehen Sie zum Anfang der Zeile und klicken Sie auf die Zeilenverweisnummer. Drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen. |
Handheld: Halten Sie ▲ gedrückt, um über die oberste Zelle hinaus zu gelangen bzw. halten Sie ◄ gedrückt, um über die am weitesten links gelegene Zelle hinaus zu gelangen.
| ▶ | Um eine Auswahl auf benachbarte Zeilen oder Spalten auszudehnen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie ◄, ►, ▲ oder ▼. |
| 1. | Wählen Sie die Zeile oder Spalte aus, deren Größe Sie ändern möchten. |
| 2. | Wählen Sie im Menü Aktionen den Punkt Größe ändern und dann die gewünschte Option aus. |
| 3. | Wählen Sie eine der Optionen zur Größenänderung für die Spalte oder Zeile aus. |
| - | Bei einer Spalte wählen Sie Spaltenbreite ändern, Spaltenbreite maximieren oder Spaltenbreite minimieren. |
| - | Bei einer Zeile können Sie Zeilenhöhe ändern wählen. |
Die Werkzeuge zum Minimieren und Maximieren der Spaltenbreite funktionieren automatisch. Bei den Werkzeugen Spaltenbreite ändern und Zeilenhöhe ändern müssen Sie die Größe manuell festlegen.
| 4. | Um die Größe manuell festzulegen, verwenden Sie die Tasten ◄ und ► für Spalten bzw. ▲ und ▼ für Zeilen und drücken Sie dann die Eingabetaste. |
| 1. | Klicken Sie auf die Spalte oder Zeile, bei der Sie die neuen Daten einfügen möchten. |
| 2. | Wählen Sie im Menü Einfügen entweder Zeile oder Spalte aus. |
| - | Wenn Sie eine Zeile einfügen, werden die verbleibenden Zeilen nach unten verschoben, um für die neue Zeile Platz zu schaffen. |
| - | Wenn Sie eine Spalte einfügen, werden die verbleibenden Spalten nach rechts verschoben, um Platz zu schaffen. |
Hinweis: Wenn andere Zellen Formeln mit relativen Verweisen auf eine verschobene Zeile oder Spalte enthalten, werden diese Verweise entsprechend angepasst.
Sie können eine Zeile, eine Spalte, eine Zeilengruppe oder eine Spaltengruppe löschen. Wenn Sie eine Zeile oder Spalte löschen, werden die restlichen Zeilen bzw. Spalten nach oben bzw. nach links verschoben, um die Lücke zu füllen.
| 1. | Klicken Sie auf die Spalte oder Zeile, die Sie löschen möchten. |
| 2. | (Optional) Um benachbarte Zeilen oder Spalten zum Löschen auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie ◄, ►, ▲ oder ▼. |
| 3. | Kontextmenü anzeigen. |
| - | Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Zeile. |
| - | Mac®: Halten Sie die Taste “ gedrückt und klicken Sie auf die ausgewählte Zeile. |
| - | Handheld: Drücken Sie / b. |
| 4. | Wählen Sie im Kontextmenü Zeile löschen. |
Die ausgewählten Zeilen oder Spalten werden gelöscht.
Hinweis: Wenn andere Zellen Formeln enthalten, die auf die gelöschte Zeile oder Spalte verweisen, zeigen diese Zellen einen Fehler an. Relative Verweise auf Zellen, deren Position sich aufgrund eines Löschvorgangs geändert hat, werden entsprechend angepasst.
| 1. | Klicken Sie zum Kopieren einer Spalte auf den Spaltenbuchstaben oder zum Kopieren einer Zeile auf die Zeilennummer. |
| 2. | (Optional) Um benachbarte Zeilen oder Spalten zum Kopieren auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie ◄, ►, ▲ oder ▼. |
| 3. | So kopieren Sie eine Zeile oder Spalte: |
Windows®: Drücken Sie Strg+C.
Mac®: Drücken Sie “+C.
Handheld: Drücken Sie / C.
| 4. | Wechseln Sie zu einer beliebigen Zelle in der Zeile oder Spalte, in der Sie die kopierten Elemente einfügen möchten. |
| 5. | So fügen Sie eine Zeile oder Spalte ein: |
Windows®: Drücken Sie Strg+V.
Mac®: Drücken Sie “+V.
Handheld: Drücken Sie / V.
Die kopierte Zeile oder Spalte wird eingefügt und ersetzt die vorherigen Inhalte.
Hinweis: Wenn Sie eine benannte Spalte kopieren, wird der Name beim Einfügen entfernt, um einen Variablenkonflikt zu vermeiden.
| 1. | Wählen Sie die Spalte, die Sie verschieben möchten. |
| 2. | Wählen Sie im Menü Aktionen den Punkt Spalte verschieben aus. |
Ein Einfügebalken wird angezeigt.
| 3. | Drücken Sie ◄ und ►, um den Einfügebalken an der neuen Position der Spalte zu platzieren, und drücken Sie dann die Eingabetaste. |
Hinweis: Relative Verweise auf Zellen, deren Position von der Verschiebung betroffen ist, werden entsprechend angepasst.
Sie können die Rechenergebnisse einer Spalte entweder exakt (Bruch) oder approximiert (dezimal) anzeigen lassen. Dies betrifft nur die von einer Formel berechneten Werte.
| 1. | Um eine Spalte auszuwählen, klicken Sie auf den Spaltenverweisbuchstaben oben in der Spalte. |
Handheld: Halten Sie ▲ gedrückt, um sich aus der oberen Zelle zu bewegen.
| 2. | Öffnen Sie das Kontextmenü für die Spalte. |
| 3. | Klicken Sie im Kontextmenü entweder auf Daten > Exakt oder Daten > Approximiert. |
Hinweis: Um die Spaltenergebnisse wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, müssen Sie die Spalte auswählen und auf Daten > Dokumenteinstellungen wiederherstellen klicken.
Über den Befehl „Daten löschen“ können Sie die Daten in den ausgewählten Spalten entfernen. „Daten löschen“ löscht nicht die Spalte selbst und auch nicht den Namen oder die Formel einer Spalte.
Nach dem Löschen der Daten berechnet Lists & Spreadsheet die Spaltenformeln für die ausgewählten Spalten neu. Dies macht „Daten löschen“ zu einer nützlichen Funktion, um einen frischen Datensatz aus einer anderen Applikation zu beziehen oder um eine frische Zufallszahlenspalte selektiv zu generieren.
| 1. | Klicken Sie auf die Spalte oder Spalten, deren Daten Sie löschen möchten. |
| 2. | Wählen Sie im Menü Daten die Option Daten löschen. |
Hinweis: Wenn eine neu berechnete Formel dieselben Daten liefert wie vorher, ist es wahrscheinlich, dass der Befehl "Daten löschen" fehlgeschlagen ist.
Auswählen einer Zeile oder Spalte