Arbeiten mit Zellen
Die Applikation Lists & Spreadsheet zeigt standardmäßig schwarzen Text auf weißem Zellenhintergrund an. Sie können die Zellen- und Textfarbe ändern, um bestimmte Daten hervorzuheben oder abzugrenzen. Die Farben und die Reihenfolge ihrer Zuweisung richten sich nach der TI-Nspire™-Farbpalette.
Ändern der Füllfarbe von Zellen
| 1. | Wählen Sie die Zellen aus, die Sie mit Farbe füllen wollen. Sie können eine oder mehrere Zellen in benachbarten Spalten oder Zeilen auswählen. |
| 2. | Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie Farbe> Füllfarbe. |
| 3. | Wählen Sie die Farbe für die Zellen aus. |
Hinweis: Wenn Sie sowohl für den Text als auch für den Zellenhintergrund eine Farbe verwenden, achten Sie darauf, dass die Kombination sowohl in der Computersoftware als auch auf dem Handheld gut lesbar ist.
Ändern der Farbe von Text
| 1. | Wählen Sie die Zellen mit dem zu ändernden Text aus. Sie können eine oder mehrere Zellen in benachbarten Spalten oder Zeilen auswählen. |
| 2. | Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie Farbe> Textfarbe. |
| 3. | Wählen Sie die Farbe für den Text aus. Bei leeren Zellen im ausgewählten Bereich sehen Sie die neue Farbe, sobald Sie Text darin eingeben. |
Mit Zellverweisen können Sie Daten aus einer Zelle oder einem Zellbereich in einer Formel verwenden. Wenn sich die Werte in den Zellen ändern, wird das Ergebnis der Berechnung automatisch aktualisiert.
Relative Verweise enthalten nur den Spaltenbuchstaben und die Zeilennummer der Zelle (z. B. E7). Ein relativer Verweis gibt an, wo sich eine Zelle in Bezug auf andere Zellen auf demselben Tabellenarbeitsblatt befindet. Lists & Spreadsheet überwacht relative Zellverweise und passt sie automatisch an, wenn sich die umgebenden Zellen verschieben (weil Sie beispielsweise eine Spalte gelöscht oder neue Zellen eingefügt haben).
Um einen Zellverweis festzulegen, gehen Sie nach den folgenden Regeln vor:
| • | Für einen relativen Verweis geben Sie den Spaltenbuchstaben und die Zeilennummer an. |
| • | Für einen absoluten Verweis setzen Sie das Zeichen $ sowohl vor den Spaltenbuchstaben als auch vor die Zeilennummer. |
| • | Setzen Sie einen Doppelpunkt (:) zwischen einem Zellverweis mit zwei Zellen, um einen Zellbereich festzulegen. |
Bei absoluten Verweisen steht das Zeichen $ vor dem Spaltenbuchstaben und der Zeilennummer (z. B. $B$16). Absolute Verweise beziehen sich immer auf die Zelle, die an einer ganz bestimmten Position auf dem Tabellenarbeitsblatt liegt. Wenn sich die Position der Zellen auf dem Arbeitsblatt ändert, passt die Applikation einen solchen Verweis nicht automatisch an.
| 1. | Doppelklicken Sie auf die Zelle und geben Sie die Formel ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Calculator. |
| 2. | Setzen Sie den Cursor an die passende Position in der Formel und geben Sie den Zellverweis ein. Verwenden Sie dabei das korrekte Format für einen relativen Verweis (B3), absoluten Verweis ($B$2) bzw. Zellbereich (A1:A4). |
Hinweis: Sie können auf Neu berechnen im Menü Aktionen klicken, wenn Sie sämtliche Verweise und Formelergebnisse in der Tabelle aktualisieren möchten.
| 1. | Klicken Sie auf eine Zelle, um sie auszuwählen. |
– oder –
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Zelle zu verschieben
Hinweis: Wenn Sie einen Zellbereich löschen möchten, wählen Sie eine Zelle an einem Ende bzw. in einer Ecke des Bereichs aus und benutzen Sie die Umschalttaste und die Pfeiltasten, um die restlichen Zellen im Bereich auszuwählen.
| 2. | Drücken Sie Entf. |
Hinweis: Alle Zellen, die eine Formel mit einer absoluten Referenz auf gelöschte Daten verwenden, zeigen einen Fehler an. Alle Zellen, die eine Formel mit einer relativen Referenz auf gelöschte Daten verwenden, zeigen die aktuellen Daten in der Referenz an.
Wenn Sie Zellen kopieren, werden ggf. vorhandene Formeln in den ursprünglichen Zellen in die Zielzellen kopiert.
| 1. | Klicken Sie auf die zu kopierende Zelle. |
– oder –
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Zelle zu verschieben
Hinweis: Wenn Sie einen Zellbereich kopieren möchten, wählen Sie eine Zelle an einem Ende bzw. in einer Ecke des Bereichs und benutzen Sie die Umschalttaste und die Pfeiltasten, um die restlichen Zellen im Bereich auszuwählen.
| 2. | Verwenden Sie zum Kopieren einer Auswahl das Standard-Tastenkürzel. |
Windows®: Drücken Sie Strg+C.
Mac®: Drücken Sie “+C.
Handheld: Drücken Sie / C.
| 3. | Klicken Sie auf die Zelle, in welche die kopierte Zelle dupliziert werden soll Wenn Sie einen Datenblock kopieren, wählen Sie die Zelle, die die obere linke Ecke des kopierten Blocks werden soll. |
| 4. | Fügen Sie die ausgewählten Zellen ein: |
Windows®: Drücken Sie Strg+V.
Mac®: Drücken Sie “+V.
Handheld: Drücken Sie / V.
Wichtig: Fügen Sie kopierte Daten nur in eine Zelle ein, die sich im selben Modus befindet wie die Zelle, aus der Sie die Daten kopiert haben. Anderenfalls wird eine Formel möglicherweise als in Anführungszeichen gesetzte Zeichenfolge eingefügt und nicht als Formel.
Sie können die Formel oder den Wert einer Zelle in benachbarten Zellen einer Zeile oder Spalte wiederholen. Sie können auch einen Zellbereich horizontal oder vertikal wiederholen. Wenn Sie aus einem Bereich füllen, der eine einfache Zahlenfolge (z. B. 2, 4, 6) enthält, wird die Folge in den gefüllten Zellen fortgesetzt.
| 1. | Klicken Sie auf die Zelle, die den zu wiederholenden Wert bzw. die Formel enthält. |
Hinweis: Wenn Sie einen Zellbereich wiederholen, ziehen Sie die Maus, um den Bereich auszuwählen, oder wählen Sie eine Zelle am Ende des Bereichs aus und wählen Sie anschließend die restlichen Zellen mit der Umschalttaste und den Pfeiltasten aus.
| 2. | Klicken Sie auf Daten> Füllen. |
| 3. | Wählen Sie den Bereich, der die Wiederholungen enthalten soll, mit den Pfeiltasten oder durch Ziehen mit der Maus aus. |
| 4. | Drücken Sie die Eingabetaste. |
Der von Ihnen ausgewählte Wert, die Formel bzw. das Muster wird im ausgewählten Zellbereich wiederholt.
Sie können einen Zellwert mit anderen TI-Nspire™-Applikationen freigeben, indem Sie ihn als Variable speichern. Wenn Sie in Lists & Spreadsheet eine freigegebene Zelle oder Variable definieren oder auf eine freigegebene Zelle oder Variable verweisen, wird vor den Namen ein Apostroph (‘) gesetzt.
| 1. | Klicken Sie auf die Zelle, die Sie freigeben möchten. |
| 2. | Klicken Sie auf der Symbolleiste auf und anschließend auf Variable speichern, um den Zellwert zu speichern. |
Handheld: Drücken Sie / h (oder drücken Sie h und wählen Sie Variable speichern aus).
In die Zelle wird eine Formel mit var als Platzhalter für einen Variablennamen eingefügt.
| 3. | Ersetzen Sie die Buchstaben „var“ durch einen Namen für die Variable und drücken Sie die Eingabetaste. Verwenden Sie einen Variablennamen, der im aktuellen Problem noch nicht existiert. |
Der Wert wird fett dargestellt, um anzuzeigen, dass er jetzt auch anderen TI-Nspire™-Applikationen als Variable zur Verfügung steht.
Wenn Sie eine Zelle mit einer Variablen verknüpfen, aktualisiert Lists & Spreadsheet den Zellwert, um den aktuellen Wert der Variablen wiederzugeben. Bei der Variablen kann es sich um eine beliebige Variable im aktuellen Problem handeln, die in Graphs & Geometry, Calculator, Data & Statistics oder einer Lists & Spreadsheet-Instanz definiert werden kann.
| 1. | Klicken Sie auf die Zelle, die Sie mit einer Variablen verknüpfen möchten. |
| 2. | Klicken Sie auf der Symbolleiste auf und dann auf Verknüpfen mit. |
Handheld: Drücken Sie / h (oder drücken Sie h und wählen Sie Verknüpfen mit aus).
Das Menü „VarLink“ wird geöffnet.
| 3. | Drücken Sie unter Verknüpfen mit auf ▲ und ▼, um zum Namen der Variablen zu scrollen. |
| 4. | Drücken Sie die Eingabetaste. |
Die Zelle zeigt den Wert der Variablen an.
Hinweis: Gehen Sie beim Verknüpfen auf eine Systemvariable vorsichtig vor. Die Verknüpfung könnte verhindern, dass die Variable vom System aktualisiert wird. Zu den Systemvariablen gehören Statistikergebnisse (z. B. Stat.RegEqn, Stat.dfError und Stat.Resid) und Finanzlöser-Variablen (z. B. tvm.n, tvm.pmt und tvm.fv).
Arbeiten mit Farben
und anschließend auf