Lizenzarten
Im Folgenden werden Lizenzarten für die TI Software aufgelistet.
Einzellizenzen
Eine Einzellizenz gilt für die TI Software auf einem einzelnen Computer. Sie wird dann aktiviert, wenn Sie damit anfangen, mit der Software zu arbeiten.
Sie benötigen zur Aktivierung der Lizenz eine Internetverbindung.
Volumenlizenzen
Eine Volumenlizenz ermöglicht die Verwendung der TI Software durch mehrere Benutzer, basierend auf der Anzahl der Benutzer und Computer.
Es handelt sich hierbei um eine Einzellizenz, welche den Pool der Arbeitsplätze, d. h. die Anzahl, die beim Kauf der Software festgelegt wurde, verwaltet. Der Pool kann in mehrere Lizenznummern aufgeteilt werden – z. B. in drei Nummern, von denen jede 10 Arbeitsplätze einer Volumenlizenz für 30-Arbeitsplätze verwaltet.
Die TI Software ist auf jedem Computer im Pool installiert. Die Lizenznummer bleibt standardmäßig mit dem Computer verbunden und wird bei der Ausführung der TI Software aktiviert.
Sie benötigen zur Aktivierung der Lizenz eine Internetverbindung.
Concurrent-Lizenzen
Eine Concurrent-Lizenz ist eine Einzellizenz, die auf dem Lizenzdienstcomputer installiert ist, welcher die TI-Admin Software ausführt und die Verwendung der Arbeitsplätze verwaltet.
Mit einer Concurrent-Lizenz kann die TI Software auf allen Schulcomputern installiert und auf allen verfügbaren Arbeitsplätzen ausgeführt werden:
| • | Wenn ein Benutzer die Software startet, teilt der Lizenzdienst ihm einen unbenutzten Arbeitsplatz zu. |
| • | Wenn der Benutzer die Software schließt, wird der Arbeitsplatz erneut dem Pool hinzugefügt. |
Dieser Vorgang gilt für die beim Kauf der Software festgelegte maximale Zahl von Arbeitsplätzen.
Für die Installierung und Aktivierung der
Lizenzen für Mehrfachaktivierungen
Eine Lizenz für Mehrfachaktivierungen ermöglicht die Verwendung der TI Software durch mehrere Benutzer, basierend auf der Anzahl der Benutzer und Computer.
Die Lizenz wird in Form einer Datei geliefert, die an einem bestimmten Speicherort auf Computern mit der installierten Software abgespeichert werden muss.
Die Datei wird zur Aktivierung der Software verwendet. Benutzer erhalten keine Lizenznummer.
Es ist nicht notwendig, dass Computer zur Ausführung der TI Software über eine Verbindung zum Internet oder zum Schulnetzwerk verfügen. Die Software kann durch ein Festplattenabbild oder andere Bereitstellungsmethoden installiert werden.
Bei einer Lizenz für Mehrfachaktivierungen muss die Software auf jedem Computer in regelmäßigen Abständen aktiviert werden.
| • | Es ist möglich, die Lizenz als unbefristet (Erneuerung für eine neue Zeitperiode ohne zusätzliche Kosten) oder als nicht erneuerbares Abonnement zu erwerben. |
| • | Beim Erneuern des Abonnements wird eine neue Lizenzdatei generiert, die auf dem Computer, der die TI Software ausführt, bereitgestellt werden muss. |
Lizenzen für Schulen
Eine Lizenz für Schulen ermöglicht die Verwendung der TI Software durch mehrere Benutzer, entweder auf Benutzer- oder auf Computer-Basis (Lehrer oder Schüler).
Die Lizenz für Schulen wird durch den mit dem Schulnetzwerk verbundenen Lizenzdienstcomputer zentral verwaltet und aktiviert.
Wenn ein Benutzer die Software öffnet, kann sie ausgeführt werden, falls folgende Verbindungsanforderungen erfüllt werden.
| • | Der Computer ist mit dem Lizenzdienstcomputer verbunden und es stehen freie Arbeitsplätze zur Verfügung. |
| • | Der Computer ist nicht mit dem Netzwerk verbunden, wurde aber innerhalb der letzten 30 Tage erfolgreich mit dem Lizenzdienstcomputer verbunden. |
Für die Installierung und Aktivierung der TI-Admin Software auf dem Lizenzdienstcomputer wird eine Internetverbindung benötigt. Die Computer, auf denen die TI Software ausgeführt wird, müssen zur Verwaltung der Arbeitsplätze über das Schulnetzwerk mit dem Lizenzdienstcomputer verbunden sein.
Auf Computern, die die TI Software ausführen, kann die Software durch ein Festplattenabbild oder andere Bereitstellungsmethoden installiert werden.
Bei einer Lizenz für Schulen wird der Lizenzdienst in regelmäßigen Abständen aktiviert.
| • | Es ist möglich, die Lizenz als unbefristet (Erneuerung für eine neue Zeitperiode ohne zusätzliche Kosten) oder als nicht erneuerbares Abonnement zu erwerben. |
| • | Das Abonnement wird mit einer neuen Lizenznummer erneuert, die auf dem Lizenzdienstcomputer aktiviert werden muss. |