Einstellen der Umgebungsvariablen für Proxy-Server

Wenn Sie einen Proxy-Server verwenden, müssen Sie die Umgebungsvariablen einstellen, bevor Sie die TI-Software verwenden können (bei Einzellizenzen nicht erforderlich).

Die Umgebungsvariablen sind auf Proxy-Server und Port ausgerichtet, damit die Lizenz aktiviert werden kann.

Einstellen der Umgebungsvariablen unter Windows® 10

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Umgebungsvariablen unter Windows® 10 einzustellen.

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > System.

(Sollten Sie Windows® 7 oder Windows Vista® verwenden und sich im Hauptfenster der Systemsteuerung befinden, klicken Sie auf System und Sicherheit > System.)

Das Dialogfeld „Systemeigenschaften“ wird geöffnet.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Systemeinstellungen.
3. Klicken Sie auf Umgebungsvariablen.

Das Dialogfeld „Umgebungsvariablen“ öffnet sich.

4. Klicken Sie im Bereich „Systemvariablen“ auf Neu.

Das Dialogfeld „Neue Systemvariable“ wird geöffnet.

5. Geben Sie als Namen der Variablen TI.HttpsProxyin das Feld ein.
6. Geben Sie in das Wertefeld der Variable Folgendes ein <proxy IP address or host>:<proxy port>
7. Klicken Sie auf OK, um die geöffneten Dialogfelder und die Systemsteuerung zu schließen.

Einstellen der Umgebungsvariablen auf einem Mac®

Auf einem Mac® müssen die Umgebungsvariablen in der Datei „environment.plist“ bestimmt werden.

Die Variablen müssen unter Verwendung der folgenden Syntax bestimmt werden:
TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Beispiel:
TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Weitere Informationen zur Einstellung Ihrer Umgebungsvariablen in der Datei „environment.plist“ finden Sie in der Apple®-Dokumentation.