Spur eines Graphen oder Diagramms verfolgen
Mit dem Spur Modus können Sie einen Trace-Cursor über die Punkte eines Graphen oder Diagramms bewegen und die betreffenden Werte anzeigen.
| 1. | Wählen Sie im Menü Spur die Option Spur Modus. |
Das Werkzeug „Spur Modus” wird oben im Arbeitsbereich angezeigt, der Trace-Cursor erscheint und die Cursor-Koordinaten werden in der unteren rechten Ecke angezeigt.
| 2. | Untersuchen eines Graphen oder Diagramms: |
| - | Zeigen Sie auf einen Punkt auf einem Graphen oder Diagramm, um den Trace-Cursor auf diesen Punkt zu bewegen. |
| - | Drücken Sie ◄ oder ►, um den Cursor schrittweise entlang des aktuellen Graphen oder Diagramms zu bewegen. Der Bildschirm schwenkt automatisch, um den Cursor im Blick zu behalten. |
| - | Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den angezeigten Graphen zu wechseln. |
| - | Klicken Sie mit dem Trace-Cursor, um einen bleibenden Punkt zu erstellen. Alternativ geben Sie einen bestimmten unabhängigen Wert ein, um den Trace-Cursor auf diesen Wert zu bewegen. |
| 3. | Um das Tracen zu beenden, drücken Sie Esc. |
Das Werkzeug „Alle verfolgen” ermöglicht das gleichzeitige Tracen mehrerer Funktionen. Wenn im Arbeitsbereich mehrere Funktionen dargestellt werden, können Sie es wie folgt aktivieren:
Hinweis: Das Werkzeug 'Alle verfolgen' verfolgt nur Funktionsgraphen, keine Diagramme anderer Relationen (polar, parametrisch, Streudiagramm, Folge).
| 1. | Wählen Sie im Menü Spur die Option Spur-alle. |
Das Werkzeug “Alle verfolgen” erscheint im Arbeitsbereich, eine vertikale Linie zeigt den x-Wert der Spur an und die Koordinaten für jeden getracten Punkt werden in der unteren rechten Ecke angezeigt.
| 2. | Untersuchen der Graphen: |
| - | Klicken Sie auf einen Punkt auf der x-Achse, um alle Trace-Punkte auf diesen x-Wert zu bewegen. |
| - | Drücken Sie ◄ oder ►, um sich schrittweise durch die Trace-Punkte entlang aller Graphen zu bewegen. |
| 3. | Um das Tracen zu beenden, drücken Sie Esc. |
| 1. | Wählen Sie im Menü Spur die Option Spur-Einstellungen. |
| 2. | Wählen Sie „Automatisch” oder geben Sie eine bestimmte Schrittweite zum Tracen ein. |
Tracen bestimmter Graphen