Erstellen von Formen mithilfe von Gesten (MathDraw)
Mit dem Werkzeug „MathDraw“ können Sie Punkte, Geraden, Kreise und andere Formen über Gesten auf dem Touchscreen oder mit der Maus erstellen.
MathDraw steht in den folgenden Ansichten zur Verfügung:
| • | Geometrieansicht ohne eingeblendetes Analysefenster. |
| • | Grafikansicht, wenn die x-Achse und die y-Achse identisch sind. Dies verhindert, dass nicht kreisförmige Ellipsen und nicht quadratische Rechtecke als Kreise bzw. Quadrate angezeigt werden. |
In der Ansicht „3D-Darstellungen“ oder der Geometrieansicht mit angezeigtem Analysefenster steht MathDraw nicht zur Verfügung.
Aktivieren von MathDraw
| 1. | Wenn Sie die Geometrieansicht verwenden und das Analysefenster angezeigt wird, schließen Sie dieses Fenster über das Menü Ansicht. |
| 2. | Wählen Sie im Menü Aktionen die Option MathDraw aus. |
Das Symbol „MathDraw“
wird angezeigt. Sie können das Werkzeug nun verwenden.
Abbrechen von MathDraw
| ▶ | Wenn Sie die Verwendung des Werkzeugs „MathDraw“ beendet haben, drücken Sie Esc. |
Das Werkzeug wird auch dann geschlossen, wenn Sie ein anderes Werkzeug auswählen oder die Ansicht wechseln.
Punkte erstellen