Arbeiten mit Objekten – Grundlagen
Sie können ein einzelnes Objekt oder mehrere Objekte auswählen. Wählen Sie mehrere Objekte aus, wenn Sie sie zusammen schnell verschieben, einfärben oder löschen möchten.
| 1. | Klicken Sie auf ein Objekt oder einen Graphen, um es/ihn auszuwählen. |
Das Objekt blinkt, um die Auswahl anzuzeigen.
| 2. | Klicken Sie bei Bedarf auf zusätzliche Objekte, um sie zur Auswahl hinzuzufügen. |
| 3. | Führen Sie den Vorgang durch (z. B. Verschieben oder Farbe festlegen). |
| 4. | Um die Auswahl aller Objekte aufzuheben, klicken Sie auf einen leeren Bereich im Arbeitsbereich. |
Das Gruppieren von Objekten ermöglicht Ihnen, diese als Satz neu auszuwählen; auch, nachdem Sie ihre Auswahl aufgehoben haben, um mit anderen Objekten zu arbeiten.
| 1. | Klicken Sie auf Objekte, um sie zur aktuellen Auswahl hinzuzufügen. |
Die ausgewählten Objekte blinken.
| 2. | Zeigen Sie ein Kontextmenü des oder der ausgewählten Objekte an. |
| 3. | Klicken Sie auf Gruppe. Jetzt können Sie alle Elemente in der Gruppe auswählen, indem Sie auf ein beliebiges Mitglied klicken. |
| 4. | Um eine Gruppe in einzelne Objekte aufzuspalten, zeigen Sie ein Kontextmenü eines beliebigen Mitgliedsobjekts an und klicken auf Gruppierung aufheben. |
| 1. | Zeigen Sie das Kontextmenü des oder der Objekte an. |
| 2. | Klicken Sie auf Löschen. |
Sie können den Ursprung, die Achsen oder Punkte, die gesperrte Variablen darstellen, nicht löschen, auch, wenn diese Elemente in der Auswahl enthalten sind.
Sie können ein Objekt, eine Gruppe oder eine Kombination ausgewählter Objekte und Gruppen verschieben.
Hinweis: Wenn ein unbewegliches Objekt (wie z. B. die Graphachsen oder ein Punkt mit gesperrten Koordinaten) in einer Auswahl oder Gruppe enthalten ist, können Sie keines der Objekte verschieben. Sie müssen die Auswahl abbrechen und dann nur bewegliche Elemente auswählen.
Wenn Sie vor dem Ziehen die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, können Sie das Ziehen, Verschieben und Bearbeiten bestimmter Objekte einschränken.
Mit der Einschränkungsfunktion können Sie:
| • | Den Maßstab nur einer einzigen Achse in der Applikation Graphs verändern |
| • | Den Arbeitsbereich horizontal oder vertikal verschieben (je nachdem, in welcher Richtung Sie zuerst ziehen) |
| • | Die Objektbewegung auf horizontal oder vertikal beschränken |
| • | Die Punktplatzierung beim Zeichnen von Dreiecken, Rechtecken oder Polygonen auf 15°-Schritte beschränken |
| • | Winkeländerungen auf 15°-Schritte beschränken |
| • | Den Radius eines in der Größe geänderten Kreises auf Ganzzahlen beschränken |
Das Fixieren von Objekten verhindert versehentliche Änderungen beim Verschieben oder Bearbeiten anderer Objekte.
Sie können grafisch dargestellte Funktionen, geometrische Objekte, Textobjekte, die Graphachsen und den Hintergrund fixieren.
| 1. | Wählen Sie das oder die Objekte aus, die fixiert werden sollen, oder klicken Sie auf einen leeren Bereich, wenn Sie den Hintergrund fixieren wollen. |
| 2. | Zeigen Sie das Kontextmenü an und wählen Sie Fixieren. |
Wenn Sie auf ein fixiertes Objekt zeigen, wird ein Nadelsymbol
angezeigt.
| 3. | Um die Fixierung eines Objekts aufzuheben, zeigen Sie dessen Kontextmenü an und wählen Fixierung lösen. |
Hinweise:
| • | Sie können einen fixierten Punkt zwar nicht verschieben, aber Sie können ihn neu positionieren, indem Sie die X- und Y-Koordinaten bearbeiten. |
| • | Sie können den Arbeitsbereich nicht verschieben, wenn der Hintergrund fixiert ist. |
Wenn Sie auf einem TI-Nspire™ CX Handheld, das keine farbige Darstellung unterstützt, mit Dokumenten arbeiten, werden die in der Software veränderten Farben in Graustufen dargestellt. Die Farbe wird beibehalten, wenn Sie die Dokumente wieder in der Software öffnen.
| 1. | Wählen Sie das Objekt bzw. die Objekte aus. |
| 2. | Öffnen Sie das Kontextmenü des Objekts, klicken Sie erst auf Farbe und dann auf Linien farbe oder Füll farbe. |
| 3. | Wählen Sie die Farbe für die Objekte aus. |
| 1. | Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Attribute. |
| 2. | Klicken Sie auf das Objekt, das Sie ändern möchten. Sie können Formen, Geraden, Graphen oder Graphachsen ändern. |
Die Liste der Attribute für das ausgewählte Objekt wird angezeigt.
| 3. | Drücken Sie 9 und :, um durch die Attributliste zu blättern. |
| 4. | Drücken Sie bei jedem Attributsymbol auf 7 oder 8, um durch die Optionen zu blättern. Wählen Sie beispielsweise “Dick“, “Dünn“ oder “Mitte“ für das Attribut “Strichstärke“. |
| 5. | Drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen zu übernehmen. |
| 6. | Drücken Sie ESC, um das Werkzeug “Attribute” zu schließen. |
| 1. | Zeigen Sie das Kontextmenü des Objekts an. |
| 2. | Klicken Sie auf Bezeichnung. |
| 3. | Geben Sie den Text der Bezeichnung ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. |
Die Bezeichnung wird mit dem Objekt verknüpft und bleibt mit ihm verbunden, wenn Sie es verschieben. Die Farbe der Bezeichnung stimmt mit der Objektfarbe überein.
Auswählen von Objekten und ihre Auswahl aufheben