Kennenlernen des Inhalte-Explorers

Verwenden Sie den Inhalte-Explorer für folgende Aktionen:

• Anzeigen einer Liste der auf Ihrem Computer vorhandenen Dateien.
• Erstellen und Verwalten von Stundenpaketen (Bündel mit Materialien für eine Unterrichtsstunde).
• Falls Sie eine Software verwenden, die angeschlossene Handhelds unterstützt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Anzeigen einer Liste der auf einem angeschlossenen Handheld vorhandenen Dateien.
- Aktualisieren des Betriebssystems angeschlossener Handhelds.
- Übertragen von Dateien zwischen einem Computer und angeschlossenen Handhelds.

Hinweis: Wenn Sie TI-Nspire™ Software verwenden, die keine angeschlossenen Handhelds unterstützt, wird die Überschrift Angeschlossene Handhelds nicht im Fensterbereich Inhalte-Explorer angezeigt.

À

Menü der Dokumente-Toolbox.

Á

Zeigt die auf Ihrem Computer vorhandenen Dateien und den Namen des Ordners an, in dem sich die Dateien befinden. Klicken Sie auf ¤, um zu einem anderen Ordner auf dem Computer zu gehen.

Â

Liste der Ordner und Dateien in dem Ordner, die im Feld Suchen in: aufgeführt ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine markierte Datei oder einen markierten Ordner, um das Kontextmenü zu öffnen, in dem die für diese Datei/diesen Ordner verfügbaren Aktionen aufgeführt sind.

Ã

Klicken Sie auf , um die Dateienliste zu schließen. Klicken Sie auf , um die Dateienliste zu öffnen.

Ä

 Menü Optionen Klicken Sie auf ¤, um das Menü der Aktionen zu öffnen, die Ihnen für die ausgewählte Datei zur Verfügung stehen:

• Eine vorhandene Datei/einen vorhandenen Ordner öffnen.
• In der Ordnerhierarchie eine Ebene nach oben gehen.
• Neuen Ordner erstellen
• Ein neues Stundenpaket erstellen.
• Eine Datei/einen Ordner umbenennen.
• Eine ausgewählte Datei/einen ausgewählten Ordner kopieren.
• Eine Datei/einen Ordner aus der Zwischenablage einfügen.
• Eine ausgewählte Datei/einen ausgewählten Ordner löschen.
• Alle Dateien in einem Ordner auswählen.
• Stundenpakete packen.
• Ansicht aktualisieren.
• BS installieren.

Å

Angeschlossene Handhelds. Liste der angeschlossenen Handhelds. Wenn mehr als ein Handheld an den Computer angeschlossen ist oder TI-Nspire™ Docking Stationen eingesetzt werden, werden hier mehrere Handhelds angezeigt.

Æ

Der Name des angeschlossenen Handhelds. Um die Ordner und Dateien auf einem Handheld anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des entsprechenden Handhelds.

Klicken Sie auf ¤, um zu einem anderen Ordner auf dem Handheld zu gehen.