Mithilfe der TI-Nspire™ Dockingstation

Im Klassenzimmer können Sie Docking-Stationen für folgende Aufgaben verwenden:

• Laden Sie die TI-Nspire™ Lithium-Ionen-Akkus in zum Laden bereite TI-Nspire™ und TI-Nspire™ CX Handhelds.
• Gleichzeitiges Übertragen von Dateien an mehrere Handhelds über die Option „Übertragungswerkzeug“ in der TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software oder in der TI-Nspire™ CX Teacher Software.
• Gleichzeitige Aktualisierung des Betriebssystems (BS) auf mehreren TI-Nspire™ CX Handhelds.

Docking-Stationen können nicht verwendet werden, um Akkus zu laden oder Dateien zu übertragen, wenn auf dem Handheld kein aktuelles BS installiert ist. Bei Handhelds ohne Betriebssystem kann auch kein BS über die Docking-Station geladen werden.

Wichtige Informationen zur Verwendung von Docking-Stationen

Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie TI-Nspire™ Docking-Stationen benutzen:

• Um Akkus zu laden oder Dateien auf Handhelds zu übertragen, müssen nicht alle Plätze der Docking-Station belegt sein.
• Das Laden der Akkus und das Übertragen von Dateien kann gleichzeitig durchgeführt werden.
• Die Docking-Station muss an den Computer des Lehrers sowie an eine Steckdose bzw. Steckdosenleiste angeschlossen sein.
• Wenn die Docking-Station an einen Lehrer-Computer angeschlossen ist, zeigt die TI-Nspire™ Teacher Software folgende Informationen an:
- Die Taste Ladezustand der Batterien in den angeschlossenen Handhelds (ggf. sowohl der TI-Nspire™ Akkus als auch der AAA-Batterien).
- Die Taste Status der an angeschlossene Handhelds übertragenen Dateien und Ordner.
• Lehrer, die Die TI-Nspire™ CX Teacher Software oder TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software kann jeweils Senden und Beenden von Press-to-Test von mehreren Handhelds mit der TI-Nspire™ Docking Station durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Press-to-Test-Handbuch.

Wichtige Hinweise zu CX-Handhelds

Bitte beachten Sie beim Laden oder bei der Dateiübertragung auf das TI-Nspire™ CX Handheld mit einer Docking-Station Folgendes:

• Ein vollständiger Satz von CX Handhelds mit Lithium-Ionen-Akkus benötigt zum Aufladen an einer Stromquelle höchstens sechs Stunden.
• Die Kommunikation mit den CX Handhelds in einer Docking-Station erfolgt über USB-Kabel, sofern kein drahtloses Modul angeschlossen ist, beziehungsweise wenn ein drahtloses Modul zwar angeschlossen ist, jedoch keinem Zugangspunkt zugewiesen wurde.
• Wenn die CX Handhelds über drahtlose Adapter mit Verbindung zu einem Zugangspunkt verfügen, wird der Akku geladen. Die Kommunikation erfolgt weiterhin über den drahtlosen Adapter.