Einsetzen von Handhelds in die Docking-Stationen

1. Richten Sie den Stecker auf der Unterseite des Handhelds zum Anschluss der Docking-Station aus. Handhelds werden so in die Docking-Station eingesetzt, dass die Handheld-Tastatur beim Blick auf das TI-Nspire™ Logo der Docking-Station nach rechts zeigt.
2. Drücken Sie das Handheld in den Schacht. Sie spüren beim Einsetzen des Handhelds einen kleinen Widerstand und hören ein leises „Pop“.

Wenn ein Handheld richtig in den Schacht eingesetzt wurde:

• blinkt die LED-Anzeige für den Übertragungsstatus fünfmal, um anzuzeigen, dass das Handheld angeschlossen ist.
• leuchtet die LED-Anzeige für den Ladestatus der Batterie, um anzuzeigen, dass das Handheld richtig eingesetzt wurde.

Wenn die Docking-Station an das Spannungsnetz angeschlossen ist, werden Handhelds automatisch eingeschaltet, sobald diese in die Docking-Station eingesetzt werden.

Die Slots der TI-Nspire™ Docking-Station sind ausreichend groß, um auch Handhelds mit Schiebeetui aufnehmen zu können. Wenn Sie ein Handheld ohne Schiebeetui in den Schlitz einführen, werden Sie ein leichtes Spiel feststellen. Da der Schacht so groß ist, dass ein Schiebeetui mit eingesetzt werden kann, besteht die Möglichkeit, das Handheld falsch einzusetzen. Wenn der Handheld nicht richtig in der Docking-Station sitzt, wird der Akku nicht aufgeladen und es ist keine Datenübertragung möglich.

 

Handheld ist richtig eingesetzt.

Handheld ist falsch eingesetzt.

Wenn eine Docking-Station mit 10 Handhelds voll belegt ist, wiegt diese ca. 5 bis 6 kg. Benutzen Sie immer beide Hände, wenn Sie eine Docking-Station zu einem anderen Ort transportieren. Wenn Sie die Docking-Station zu weit neigen, können die Handhelds aus dieser herausfallen.