Sie können jeweils immer nur einen Datensatz wiedergeben. Standardmäßig wird der neueste Datensatz wiedergegeben, wobei die erste Spalte als Basisspalte verwendet wird (Beispiel: Zeitbezug).
Wenn Sie mehrere Datensätze haben und einen anderen Datensatz oder eine andere Basisspalte statt der Standardeinstellung verwenden möchten, wählen Sie den Datensatz und die Basisspalte zur Wiedergabe aus.
Um den Datensatz zur Wiedergabe auszuwählen:
Das Dialogfeld für die Einstellungen der erweiterten Wiedergabe wird geöffnet.
|
2.
|
Wählen Sie den Datensatz zur Wiedergabe im Dropdown-Menü „Datensatz“ aus. |
Hinweis: Eine Veränderung des Durchlaufs im Auswahlwerkzeug für Datensätze hat keinen Einfluss auf die Wiedergabeauswahl. Sie müssen den Datensatz in festlegen.
|
3.
|
(Optional) Wählen Sie einen neuen Wert in der Dropdown-Liste der Basisspalte. |
Die ausgewählte Spalte fungiert als „Zeit“-Spalte für die Wiedergabe.
Hinweis: Die Basisspalte sollte eine Liste von stets größer werdenden Zahlen sein.
|
4.
|
Klicken Sie auf , um die Wiedergabe zu starten und Ihre Einstellungen zu speichern. |
Hinweis: Die Datensatz- und Basisspaltenoptionen basieren auf der Anzahl der gespeicherten Durchläufe und dem verwendeten Sensortyp.