Ändern der Sensoreinstellungen
Sie können ändern, wie die Sensorwerte angezeigt und gespeichert werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Temperatursensor nutzen, können Sie die Einheiten von Grad Celsius in Fahrenheit ändern.
Die Maßeinheiten hängen vom ausgewählten Sensor ab. Zum Beispiel sind die Maßeinheiten für den Vernier Go!Temp®-Temperatursensor Fahrenheit, Celsius und Kelvin. Maßeinheiten für das Vernier-Hand-Dynamometer (einem speziellen Kraftsensor) sind Newton, Pound und Kilogramm.
Sie können die Einheiten vor oder nach der Datenerfassung ändern. Die neue Maßeinheit wird für die erfassten Daten berücksichtigt.
| 1. | Klicken Sie auf die Messansicht |
| 2. | Klicken Sie auf den Sensor, dessen Maßeinheiten Sie ändern möchten. |
| 3. | Wählen Sie im Dialogfeld mit den Messgeräteinstellungen die gewünschte Maßeinheit aus dem Menü Maßeinheiten. |
Wenn die Software oder das Handheld einen Sensor ermittelt, wird die Kalibrierung für diesen Sensor automatisch geladen. Sie können einige Sensoren manuell kalibrieren. Andere Sensoren, wie der Farbsensor und der Sensor für aufgelösten Sauerstoff, müssen kalibriert werden, um aussagekräftige Daten erfassen zu können.
Es gibt drei Optionen, um einen Sensor zu kalibrieren:
| • | Manuelle Eingabe |
| • | Zwei Punkte |
| • | Einzelner Punkt |
In der Dokumentation des Sensors sind spezielle Kalibrierwerte und -verfahren angegeben.
Sie können den bestehenden Wert mancher Sensoren auf Null stellen. Sensoren, bei denen häufig relative Messungen vorkommen (z. B. Kraft, Bewegung und Druck), können nicht auf Null gestellt werden. Sensoren, die zur Messung bestimmter Umweltbedingungen entwickelt wurden (z. B. Temperatur, pH und CO2), können ebenfalls nicht auf Null gestellt werden.
| 1. | Klicken Sie auf die Messansicht |
| 2. | Klicken Sie auf den Sensor, den Sie auf Null stellen möchten. |
| 3. | Im Dialogfeld „Messgeräteeinstellungen“ klicken Sie auf Null. |
Standardmäßig ruft Ziehen mit einem Kraftsensor eine positive Kraft und Drücken eine negative Kraft hervor. Ein Invertieren der Sensoren erlaubt es, Drücken als eine positive Kraft anzuzeigen.
| 1. | Klicken Sie auf die Messansicht |
| 2. | Klicken Sie auf den Sensor, dessen Messwerte Sie umkehren möchten. |
| 3. | Im Dialogfeld „Messgeräteeinstellungen“ klicken Sie auf Messwerte umkehren. |
Die Anzeige auf dem Sensor ist nun invertiert. In der Messansicht wird das Inverszeichen „
“ nach dem Sensornamen angezeigt.
Ändern der Maßeinheiten des Sensors