Anzeigen erfasster Daten in der Graphansicht
Wenn Sie Daten erfassen, werden diese sowohl in die Graph- als auch in die Tabellenansicht geschrieben. Verwenden Sie die Graphansicht, um die dargestellten Daten zu überprüfen.
Wichtig: Die Optionen der Menüs „Graphik“ und „Analysieren“ sind nur aktiv, wenn Sie in der Graphansicht arbeiten.
| ▶ | Klicken Sie auf die Registerkarte Graphansicht |
Verwenden Sie das Menü „Graphik anzeigen“, um separate Graphen anzuzeigen, wenn Sie
| • | einen Sensor verwenden, der mehr als eine Datenspalte aufzeichnet. |
| • | mehrere Sensoren mit unterschiedlich definierten Einheiten gleichzeitig verwenden. |
In diesem Beispiel wurden zwei Sensoren (der Gasdrucksensor und das Hand-Dynamometer) im gleichen Durchlauf verwendet. Die folgende Abbildung zeigt die Spalten Zeit, Kraft und Druck in der Tabellenansicht, um zu verdeutlichen, warum zwei Graphen angezeigt werden.
Anzeigen von nur einem von zwei Graphen
Wenn zwei Graphen angezeigt werden, ist der obere Graph Graph 1 und der untere Graph 2.
Um nur Graph 1 anzuzeigen:
| ▶ | Wählen Sie Graph > Graph anzeigen > Graph 1. |
Nur Graph 1 wird angezeigt.
Um nur Graph 2 anzuzeigen:
| ▶ | Wählen Sie Graph > Graph anzeigen > Graph 2. |
Nur Graph 2 wird angezeigt.
Anzeigen beider Graphen
Um Graph 1 und Graph 2 zusammen anzuzeigen:
| ▶ | Wählen Sie Graph > Graph anzeigen > Beide. |
Graph1 und Graph 2 werden angezeigt.
Verwenden Sie die Seitenlayout-Ansicht, wenn „Graph anzeigen“ nicht die geeignete Lösung zum Anzeigen mehr als eines Graphen ist.
Die Option „Graph anzeigen“ steht nicht zur Verfügung, wenn Sie
| • | mehrere Durchläufe mit einem einzigen Sensor durchführen. |
| • | zwei oder mehr Sensoren des gleichen Typs verwenden. |
| • | mehrere Sensoren verwenden, die die gleiche(n) Datenspalte(n) nutzen. |
Um die Seitenansicht zu verwenden:
| 1. | Öffnen Sie den ursprünglichen Datensatz, der in zwei Graph-Fenstern angezeigt werden soll. |
| 2. | Klicken Sie auf Bearbeiten >Seitenlayout> Layout auswählen. |
| 3. | Wählen Sie die Art des Seitenlayouts aus, die Sie verwenden möchten. |
| 4. | Klicken Sie auf Klicken Sie hier, um eine Applikation hinzuzufügen. |
| 5. | Wählen Sie Vernier DataQuest™ hinzufügen. |
Die Applikation Vernier DataQuest™ wird zur zweiten Ansicht hinzugefügt.
| 6. | Um separate Ansichten anzuzeigen, klicken Sie auf die zu ändernde Ansicht und wählen Sie dann Ansicht > Tabelle. |
Die neue Ansicht wird angezeigt.
| 7. | Um die gleiche Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf die zu ändernde Ansicht. |
| 8. | Klicken Sie auf Ansicht >Graph. |
Die neue Ansicht wird angezeigt.
Auswählen der Graphansicht