Installieren eines BS-Updates
Hinweis: Vor der Aktualisierung des Betriebssystems alle Dokumente auf dem Handheld schließen, um den Verlust nicht gespeicherter Daten zu vermeiden. Bei der Aktualisierung des Betriebssystems werden keine vorher gespeicherten Dokumente ersetzt oder entfernt.
Das Betriebssystem auf einem neuen Handheld wird zusammen mit dem Installationsprogramm geliefert, das das Betriebssystem an einem voreingestellten Ort ablegt, z. B.: C:\mydocuments\TI-Nspire\downloads.
Gehen Sie auf education.ti.com, um die neuesten Betriebssystem-Dateien herunterzuladen.
Hinweis: Sie können BS-Updates auf angeschlossenen Handhelds jederzeit vom Arbeitsbereich aus installieren.
| 1. | Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist. |
| 2. | Zeigen Sie alle angeschlossenen Handhelds an, indem Sie auf den Pfeil neben Angeschlossene TI-Nspire™ Handhelds im Fensterbereich „Ressourcen“ klicken. |
|
Hinweis: Ein Hinweissymbol Das Handheld benötigt ein BS-Update. |
| 3. | Gehen Sie mit der Maus über das TI-Nspire™ Handheld, das Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste. |
| 4. | Klicken Sie auf Nach BS-Update suchen. |
Das Dialogfeld „Nach BS-Update suchen“ wird geöffnet.
| 5. | Klicken Sie auf Schließen, um die Installation abzubrechen, oder klicken Sie auf Weiter und befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, um das Betriebssystem auf dem Handheld zu installieren. |
Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, führt das Handheld automatisch einen Neustart durch.
Hinweis: Vor der Aktualisierung des Betriebssystems alle Dokumente auf dem Handheld schließen, um den Verlust nicht gespeicherter Daten zu vermeiden. Bei der Aktualisierung des Betriebssystems werden keine vorher gespeicherten Dokumente ersetzt oder entfernt.
| 1. | Klicken Sie im Fensterbereich „Ressourcen“ auf Angeschlossene TI-Nspire™ Handhelds. |
| 2. | Wählen Sie im Fensterbereich „ Inhalte“ alle Handhelds aus, die Sie aktualisieren möchten. |
| 3. | Klicken Sie in auf Extras > BS installieren. |
Das Dialogfeld „BS-Installation“ wird angezeigt.
| 4. | Klicken Sie auf BS-Datei hinzufügen. |
Das Dialogfeld „Zur Übertragungsliste hinzufügen“ wird geöffnet.
| 5. | Wählen Sie die gewünschten BS-Dateien aus. |
| • | Wählen Sie TI-Nspire.tco aus, um ein TI-Nspire™ CX Handheld zu aktualisieren. |
| • | Wählen Sie TI-Nspire.tcc aus, um ein TI-Nspire™ CX CAS Handheld zu aktualisieren. |
| • | Wählen Sie TI-Nspire.tco2 aus, um ein TI-Nspire™ CX Handheld zu aktualisieren. |
| • | Wählen Sie TI-Nspire.tcc2 aus, um ein TI-Nspire™ CX CAS Handheld zu aktualisieren. |
| • | Wählen Sie TI-Nspire.tct2 aus, um ein TI-Nspire™ CX Handheld zu aktualisieren.- |
| 6. | Klicken Sie auf Auswählen. |
Die BS-Installation wird erneut mit den von Ihnen ausgewählten BS-Dateien angezeigt.
| 7. | Klicken Sie auf BS installieren. |
Die Informationen zur BS-Version werden aktualisiert; das Dialogfeld „BS-Handheld-Datei auswählen“ wird erneut für eine weitere Auswahl geöffnet.
Aktualisieren des Betriebssystems auf einem einzigen Handheld
neben dem Handheld-Namen bedeutet: