Verwalten von Unaufgefordert-Aktionen
Wenn ein in einer Klassensitzung angemeldeter Schüler Ihnen außerhalb eines Einsammelvorgangs eine Datei sendet, wird eine Unaufgefordert-Aktion erzeugt.
Diese Dateien, die in einer Datenbank gespeichert werden, werden im Klassendatensatz angezeigt, bis sie entfernt werden.
Unaufgefordert-Aktionen heißen „Unaufgefordert“ gefolgt von Monat und Tag. Jede Klassensitzung sammelt alle von Schülern gesendeten .tns- und .tnsp Dateien in einem Unaufgefordert-Ordner.
Die neueste Unaufgefordert-Aktion wird am Anfang des Klassendatensatzes angezeigt und enthält die letzten Dateien, die ein Schüler während einer Klassensitzung gesendet hat. Bei der nächsten Klassensitzung werden neuere Unaufgefordert-Aktionen im Klassendatensatz über der älteren Aktion angezeigt.
So öffnen Sie die Unaufgefordert-Aktion:
| 1. | Doppelklicken Sie die Aktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie Eintragselement Eigenschaften. |
Das Dialogfeld Unaufgefordert wird geöffnet. Standardmäßig ist kein Element in der Aktion Unaufgefordert ausgewählt.
| 2. | Im Dialogfeld Unaufgefordert können Sie eines oder mehrere Elemente anzeigen, im Arbeitsbereich Portfolio speichern, entfernen, an einen anderen Speicherort exportieren oder nichts tun. |
| 1. | Markieren Sie im Dialogfeld Unaufgefordert das Kontrollkästchen links neben dem bzw. den Elementen, die Sie anzeigen möchten. |
Hinweis: Sie können auch auf das Symbol Anzeigen neben einem Element klicken, um schnell auf das Element zuzugreifen.
| 2. | Klicken Sie auf Anzeigen. |
Die Elemente werden als schreibgeschützte Dateien geöffnet.
Unaufgefordert-Aktionen bleiben so lange im Klassendatensatz, bis Sie sie entfernen. Auch nachdem Sie Elemente exportiert oder gespeichert haben, wird die entsprechende Unaufgefordert-Aktion so lange angezeigt, bis Sie sie entfernen. So entfernen Sie Elemente aus einer Unaufgefordert-Aktion:
| 1. | Doppelklicken Sie im Klassendatensatz auf Unaufgefordert, um den Ordner zu öffnen. |
| 2. | Markieren Sie im Dialogfeld Unaufgefordert das Kontrollkästchen links neben dem bzw. den Elementen, die Sie entfernen möchten. |
| 3. | Klicken Sie auf Entfernen. |
Sie können Elemente aus der Datenbank in das Dateisystem exportieren. So exportieren Sie Elemente aus einer Unaufgefordert-Aktion:
| 1. | Doppelklicken Sie im Klassendatensatz auf Unaufgefordert, um den Ordner zu öffnen. |
| 2. | Wählen Sie die Dateien aus, die Sie exportieren möchten. |
| 3. | Klicken Sie auf Exportieren. |
Ein Dateibrowser wird geöffnet.
| 4. | Wählen Sie den Speicherort für den Export. |
| 5. | Klicken Sie auf Ordner auswählen. |
Überarbeiten und Öffnen von Unaufgefordert-Aktionen