Löschen von Dateien aus Klassenordnern

Bei Bedarf können Sie Dateien aus den Klassenordnern der Schüler löschen. Sie können Dateien löschen, die an die Klasse gesendet oder von der Klasse eingesammelt wurden. Um Dateien löschen zu können, muss eine Klassensitzung laufen.

Hinweis: Durch das Löschen einer Datei wird nur die angegebene Datei aus dem Klassenordner entfernt. Falls ein Schüler eine Kopie unter einem anderen Namen gespeichert oder die Datei an einem anderen Ort gespeichert hat, hat dieser Schüler nach wie vor Zugriff auf die Datei.

1. Klicken Sie auf Extras> Von Klasse löschen oder auf .

Das Dialogfeld Zu löschende Datei(en) auswählen wird geöffnet.

2. Um die Dateien auszuwählen, die Sie löschen möchten, gehen Sie nach einer der folgenden Methoden vor:
• Klicken Sie auf Zuletzt verwendete Dateien, navigieren Sie zu der Datei, die Sie löschen möchten, und klicken Sie darauf. Um mehrere Dateien oder Ordner auszuwählen, halten Sie die Taste Strg (Mac®: ) gedrückt und klicken nacheinander auf die Dateinamen.
• Klicken Sie auf Dateinamen eingeben, geben Sie den Namen der Datei in das Feld Dateiname ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
3. Klicken Sie auf Weiter.

Das Dialogfeld Einzelperson(en) auswählen wird geöffnet.

4. Wählen Sie die Schüler aus, deren Dateien Sie löschen möchten.
• Um die Datei aus der ganzen Klasse zu löschen, klicken Sie auf Klasse . Um die Datei nur von gerade angemeldeten Klassenmitgliedern zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur angemeldete Schüler.
• Um die Datei von einem einzelnen Schüler zu löschen, klicken Sie auf Einzelpersonen  und dann auf den Namen des Schülers.

Hinweis: Wenn Sie im Bereich Klassenzimmer Schüler ausgewählt hatten, hat die Software sie bereits ausgewählt.

5. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Die Dateilöschung wird im Klassendatensatz angezeigt.