Verwenden von Assistenten
Einige Funktionen des Katalogs verfügen über einen Assistenten, der Ihnen bei der Eingabe der Funktionsargumente hilft. Funktionen, die durch einen Assistenten unterstützt werden, sind durch ein Lesestab-Symbol (
) gekennzeichnet.
Um Assistenten zu aktivieren:
| 1. | Tippen Sie auf , um die TI-Nspire™ Tastatur auszublenden, falls sie angezeigt wird. |
| 2. | Tippen Sie auf Hilfsfunktionen und gehen Sie dann zu Katalog. Standardmäßig ist der Werkzeugassistent auf AUS gesetzt. |
| 3. | Um den Werkzeugassistenten zu aktivieren, müssen Sie die Schaltfläche nach rechts schieben. |
| 4. | Wählen Sie nun die Funktion, die Sie einfügen möchten. (Die Funktion muss durch einen Assistenten unterstützt werden.) |
| 5. | Tippen Sie auf Fertig. |
Bevor die Funktion in die Eingabezeile eingefügt wird, öffnet sich der Assistent und hilft Ihnen bei der Eingabe der Funktionsargumente.
| 6. | Geben Sie die Argumente ein, die für die gewählte Funktion erforderlich sind. |
Hinweis: Falls für eine Eingabe die Tastatur benötigt wird, öffnet sich diese, wenn Sie auf das Feld tippen.
| 7. | Tippen Sie auf OK, um sämtliche Einträge der gewählten Funktion zu speichern. |
Die gewählte Funktion wird in die Eingabezeile des Calculator eingefügt.
Hinweis: Wenn für eine Katalogfunktion die Eingabe einer definierten Variablen erforderlich ist, müssen Sie zunächst die Variable definieren, bevor Sie das Katalogelement einfügen können.
, um die TI-Nspire™ Tastatur auszublenden, falls sie angezeigt wird.
und gehen Sie dann zu