M

mat4list() (Matrix in Liste)

mat4list(Matrix)ÞListe

Gibt eine Liste zurück, die mit den Elementen aus Matrix gefüllt wurde. Die Elemente werden Zeile für Zeile aus Matrix kopiert.

Hinweis: Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie mat@>list(...) eintippen.

max() (Maximum)

max(Ausdr1, Ausdr2)ÞAusdruck

max(Liste1, Liste2)ÞListe

max(Matrix1, Matrix2)ÞMatrix

Gibt das Maximum der beiden Argumente zurück. Wenn die Argumente zwei Listen oder Matrizen sind, wird eine Liste bzw. Matrix zurückgegeben, die den Maximalwert für jedes entsprechende Elementpaar enthält.

max(Liste)ÞAusdruck

Gibt das größte Element von Liste zurück.

max(Matrix1)ÞMatrix

Gibt einen Zeilenvektor zurück, der das größte Element jeder Spalte von Matrix1 enthält.

Leere (ungültige) Elemente werden ignoriert. Weitere Informationen zu leeren Elementen finden Sie (hier).

Hinweis: Siehe auch fMax() und min().

mean() (Mittelwert)

mean(Liste[, Häufigkeitsliste])ÞAusdruck

Gibt den Mittelwert der Elemente in Liste zurück.

Jedes Häufigkeitsliste-Element gewichtet die Elemente von Liste in der gegebenen Reihenfolge entsprechend.

mean(Matrix1[, Häufigkeitsmatrix]) ÞMatrix

Ergibt einen Zeilenvektor aus den Mittelwerten aller Spalten in Matrix1.

Jedes Häufigkeitsmatrix-Element gewichtet die Elemente von Matrix1 in der gegebenen Reihenfolge entsprechend.

Leere (ungültige) Elemente werden ignoriert. Weitere Informationen zu leeren Elementen finden Sie (hier).

Im Vektorformat kartesisch:

median() (Median)

median(Liste[, freqList])ÞAusdruck

Gibt den Medianwert der Elemente in Liste zurück.

Jedes freqList-Element gewichtet die Elemente von Liste in der gegebenen Reihenfolge entsprechend.

median(Matrix1[, freqMatrix])ÞMatrix

Gibt einen Zeilenvektor zurück, der die Medianwerte der einzelnen Spalten von Matrix1enthält.

Jedes freqMatrix-Element gewichtet die Elemente von Matrix1 in der gegebenen Reihenfolge entsprechend.

Hinweise:

Alle Elemente der Liste bzw. der Matrix müssen zu Zahlen vereinfachbar sein.
Leere (ungültige) Elemente in der Liste oder Matrix werden ignoriert. Weitere Informationen zu leeren Elementen finden Sie (hier).

MedMed

MedMed X,Y [, Häuf] [, Kategorie, Mit]]

Berechnet die Median-Median-Liniey = (m·x+b)auf Listen X und Y mit der Häufigkeit Häuf. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variablen stat.results gespeichert. (hier.)

Alle Listen außer Mit müssen die gleiche Dimension besitzen.

X und Y sind Listen von unabhängigen und abhängigen Variablen.

Häuf ist eine optionale Liste von Häufigkeitswerten. Jedes Element in Häuf gibt die Häufigkeit für jeden entsprechenden X- und Y-Datenpunkt an. Der Standardwert ist 1. Alle Elemente müssen Ganzzahlen | 0 sein.

Kategorie ist eine Liste von Kategoriecodes für die entsprechenden X und Y Daten.

Mit ist eine Liste von einem oder mehreren Kategoriecodes. Nur solche Datenelemente, deren Kategoriecode in dieser Liste enthalten ist, sind in der Berechnung enthalten.

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.RegEqn

Median-Median-Linien-Gleichung: m·x+b

stat.m, stat.b

Modellkoeffizienten

stat.Resid

Residuen von der Median-Median-Linie

stat.XReg

Liste der Datenpunkte in der modifizierten X-Liste, die in der Regression mit den Beschränkungen für Häuf, Kategorieliste und Mit-Kategorien verwendet wurde

stat.YReg

Liste der Datenpunkte in der modifizierten Y-Liste, die schließlich in der Regression mit den Beschränkungen für Häuf, Kategorieliste und Mit-Kategorien verwendet wurde

stat.FreqReg

Liste der Häufigkeiten für stat.XReg und stat.YReg

mid() (Teil-String)

mid(Quellstring, Start[, Anzahl])ÞString

Gibt Anzahl Zeichen aus der Zeichenkette Quellstring ab dem Zeichen mit der Nummer Start zurück.

Wird Anzahl weggelassen oder ist sie größer als die Länge von Quellstring, werden alle Zeichen vonQuellstring ab dem Zeichen mit der Nummer Start zurückgegeben.

Anzahl muss | 0 sein. Bei Anzahl = 0 wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben.

mid(Quellliste, Start [, Anzahl])ÞListe

Gibt Anzahl Elemente aus Quellliste ab dem Element mit der Nummer Start zurück.

Wird Anzahl weggelassen oder ist sie größer als die Dimension von Quellliste, werden alle Elemente von Quellliste ab dem Element mit der Nummer Start zurückgegeben.

Anzahl muss | 0 sein. Bei Anzahl = 0 wird eine leere Liste zurückgegeben.

mid(QuellstringListe, Start[, Anzahl])ÞListe

Gibt Anzahl Strings aus der Stringliste QuellstringListe ab dem Element mit der Nummer Start zurück.

min() (Minimum)

min(Ausdr1, Ausdr2)ÞAusdruck

min(Liste1, Liste2)ÞListe

min(Matrix1, Matrix2)ÞMatrix

Gibt das Minimum der beiden Argumente zurück. Wenn die Argumente zwei Listen oder Matrizen sind, wird eine Liste bzw. Matrix zurückgegeben, die den Minimalwert für jedes entsprechende Elementpaar enthält.

min(Liste)ÞAusdruck

Gibt das kleinste Element von Liste zurück.

min(Matrix1)ÞMatrix

Gibt einen Zeilenvektor zurück, der das kleinste Element jeder Spalte von Matrix1 enthält.

Hinweis: Siehe auch fMin() und max().

mirr()

mirr(Finanzierungsrate,Reinvestitionsrate,CF0,CFListe[,CFFreq])

Finanzfunktion, die den modifizierten internen Zinsfluss einer Investition zurückgibt.

Finanzierungsrate ist der Zinssatz, den Sie für die Cash-Flow-Beträge zahlen.

Reinvestitionsrate ist der Zinssatz, zu dem die Cash-Flows reinvestiert werden.

CF0 ist der Anfangs-Cash-Flow zum Zeitpunkt 0; dies muss eine reelle Zahl sein.

CFListe ist eine Liste von Cash-Flow-Beträgen nach dem Anfangs-Cash-Flow CF0.

CFFreq ist eine optionale Liste, in der jedes Element die Häufigkeit des Auftretens für einen gruppierten (fortlaufenden) Cash-Flow-Betrag angibt, der das entsprechende Element von CFListe ist. Der Standardwert ist 1; wenn Sie Werte eingeben, müssen diese positive Ganzzahlen < 10.000 sein.

Hinweis: Siehe auch irr(), hier.

mod() (Modulo)

mod(Ausdr1, Ausdr2)ÞAusdruck

mod(Liste1, Liste2)ÞListe

mod(Matrix1, Matrix2)ÞMatrix

Gibt das erste Argument modulo das zweite Argument gemäß der folgenden Identitäten zurück:

mod(x,0) = x

mod(x,y) = x - y floor(x/y)

Ist das zweite Argument ungleich Null, ist das Ergebnis in diesem Argument periodisch. Das Ergebnis ist entweder Null oder besitzt das gleiche Vorzeichen wie das zweite Argument.

Sind die Argumente zwei Listen bzw. zwei Matrizen, wird eine Liste bzw. Matrix zurückgegeben, die den Modulus jedes Elementpaars enthält.

Hinweis: Siehe auch remain(), hier

mRow() (Matrixzeilenoperation)

mRow(Ausdr, Matrix1, Index)ÞMatrix

Gibt eine Kopie von Matrix1 zurück, in der jedes Element der Zeile Index von Matrix1 mit Ausdr multipliziert ist.

mRowAdd() (Matrixzeilenaddition)

mRowAdd(Ausdr, Matrix1, Index1, Index2) ÞMatrix

Gibt eine Kopie von Matrix1 zurück, wobei jedes Element in Zeile Index2 von Matrix1 ersetzt wird durch:

Ausdr × Zeile Index1 + Zeile Index2

MultReg

MultReg Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Berechnet die lineare Mehrfachregression der Liste Y für die Listen X1, X2, , X10. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variablen stat.results gespeichert. (hier.)

Alle Listen müssen die gleiche Dimension besitzen.

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.RegEqn

Regressionsgleichung: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.b0, stat.b1, ...

Regressionskoeffizienten

stat.R2

Multiples Bestimmtheitsmaß

stat.yList

yList = b0+b1·x1+ ...

stat.Resid

Residuen von der Regression

MultRegIntervals

MultRegIntervals Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]],XWertListe[,KNiveau]

Berechnet einen vorhergesagten y-Wert, ein Niveau-K-Vorhersageintervall für eine einzelne Beobachtung und ein Niveau-K-Konfidenzintervall für die mittlere Antwort.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variablen stat.results gespeichert. (hier.)

Alle Listen müssen die gleiche Dimension besitzen.

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.RegEqn

Regressionsgleichung: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.y

Eine Punktschätzung: y = b0 + b1 · xl + ... für XWertListe

stat.dfError

Fehler-Freiheitsgrade

stat.CLower, stat.CUpper

Konfidenzintervall für eine mittlere Antwort

stat.ME

Konfidenzintervall-Fehlertoleranz

stat.SE

Standardfehler der mittleren Antwort

stat.LowerPred,

stat.UpperrPred

Vorhersageintervall für eine einzelne Beobachtung

stat.MEPred

Vorhersageintervall-Fehlertoleranz

stat.SEPred

Standardfehler für Vorhersage

stat.bList

Liste der Regressionskoeffizienten, {b0,b1,b2,...}

stat.Resid

Residuen von der Regression

MultRegTests

MultRegTests Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Der lineare Mehrfachregressionstest berechnet eine lineare Mehrfachregression für die gegebenen Daten sowie die globale F-Teststatistik und t-Teststatistik für die Koeffizienten.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variablen stat.results gespeichert. (hier.)

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

Ausgaben

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.RegEqn

Regressionsgleichung: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.F

Globale F-Testgröße

stat.PVal

Mit globaler F-Statistik verknüpfter P-Wert

stat.R2

Multiples Bestimmtheitsmaß

stat.AdjR2

Angepasster Koeffizient des multiplen Bestimmtheitsmaßes

stat.s

Standardabweichung des Fehlers

stat.DW

Durbin-Watson-Statistik; bestimmt, ob in dem Modell eine Autokorrelation erster Ordnung vorhanden ist

stat.dfReg

Regressions-Freiheitsgrade

stat.SSReg

Summe der Regressionsquadrate

stat.MSReg

Mittlere Regressionsstreuung

stat.dfError

Fehler-Freiheitsgrade

stat.SSError

Summe der Fehlerquadrate

stat.MSError

Mittleres Fehlerquadrat

stat.bList

{b0,b1,...} Liste der Koeffizienten

stat.tList

Liste der t-Testgrößen, eine für jeden Koeffizienten in b-Liste

stat.PList

Liste der P-Werte für jede t-Testgröße

stat.SEList

Liste der Standardfehler für Koeffizienten in b-Liste

stat.yList

yList = b0+b1·x1+ . . .

stat.Resid

Residuen von der Regression

stat.sResid

Standardisierte Residuen; wird durch Division eines Residuums durch die Standardabweichung ermittelt

stat.CookDist

Cookscher Abstand; Maß für den Einfluss einer Beobachtung auf der Basis von Residuum und Hebelwert

stat.Leverage

Maß für den Abstand der Werte der unabhängigen Variable von den Mittelwerten (Hebelwerte)