TI-Nspire™ CX II – Zeichenbefehle

Das vorliegende Dokument ergänzt das TI-Nspire™ Referenzhandbuch und das TI-Nspire™ CAS Referenzhandbuch. Alle TI-Nspire™ CX II Befehle werden in Version 5.1 des TI-Nspire™ Referenzhandbuchs und des TI-Nspire™ CAS Referenzhandbuchs ergänzt und mit ihnen veröffentlicht.

Grafikprogrammierung

In den TI-Nspire™ CX II Handhelds und TI-Nspire™ Desktop-Applikationen wurden für die Grafikprogrammierung Befehle hinzugefügt.

Die TI-Nspire™ CX II Handhelds wechseln in diesen Grafikmodus, wenn Grafikbefehle ausgeführt werden und wechseln nach Beendigung des Programms in den Kontext zurück, in dem das Programm ausgeführt wurde.

Auf dem Bildschirm wird bei Ausführung des Programms in der oberen Leiste „Wird ausgeführt…“ angezeigt. Bei Beendigung des Programms wird „Beendet” angezeigt. Durch Drücken einer beliebigen Taste verlässt das System den Grafikmodus.

• Der Wechsel zum Grafikmodus wird automatisch ausgelöst, wenn bei Ausführung des TI-Basic-Programms einer der Zeichenbefehle (Grafikbefehle) erkannt wird.
• Dieser Wechsel findet nur dann statt, wenn ein Programm in Calculator ausgeführt wird bzw. in Scratchpad in einem Dokument oder Taschenrechner.
• Der Wechsel vom Grafikmodus weg wird bei Programmbeendigung ausgeführt.
• Der Grafikmodus ist nur in der TI-Nspire™ CX II Handheld- und Desktop-TI-Nspire™ CX II Handheld-Ansicht verfügbar. Das bedeutet, dass dieser in der PC-Dokumentenansicht oder im PublishView (.tnsp) weder auf dem Desktop noch in iOS verfügbar ist.
- Bei Erkennen eines Grafikbefehls während der Ausführung eines TI-Basic-Programms in einem falschen Kontext wird eine Fehlermeldung angezeigt und das TI-Basic-Programm beendet.

Grafikbildschirm

Der Grafikbildschirm enthält oben eine Kopfzeile, in die durch Grafikbefehle nicht geschrieben werden kann.

Der Zeichenbereich des Grafikbildschirms wird bei Initialisierung des Grafikbildschirms entfernt (Farbe = 255,255,255).

Grafikbildschirm

Standard

Höhe

212

Breite

318

Farbe

Weiß: 255,255,255

Standardansicht und Einstellungen

• Die Statussymbole in der oberen Symbolleiste (Batteriestatus, Press-to-Test-Status, Netzwerkanzeige usw.) sind bei Ausführung eines Grafikprogramms nicht sichtbar.
• Standardzeichenfarbe: Schwarz (0,0,0)
• Standard-Stiftstil – normal, geglättet
- Dicke: 1 (dünn), 2 (normal), 3 (dick)
- Stil 1 = (durchgängig), 2 = (gepunktet), 3 = (gestrichelt)
• Alle Zeichenbefehle verwenden die aktuellen Farb- und Stifteinstellungen; entweder Standardwerte oder solche, die über TI-Basic-Befehle eingestellt wurden.
• Die Schriftgröße ist unveränderlich.
• Jede Ausgabe in einem Grafikbildschirm wird in einem Zuschneidefenster gezeichnet, das die Größe des Grafikfenster-Zeichenbereichs hat. Jede Zeichnungsausgabe, die sich über dieses Zuschneide-Grafikfenster hinaus erstreckt, wird nicht gezeichnet. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
• Alle X-Y-Koordinaten, die für Zeichenbefehle angegeben werden, sind derart definiert, dass sich (0,0) in der oberen linken Ecke des Zeichenbereichs des Grafikbildschirms befindet.
- Ausnahmen:
- DrawText verwendet für den Text die Koordinaten als untere linke Ecke des begrenzenden Rechtecks.
- SetWindow verwendet die untere linke Ecke des Bildschirms.
• Alle Parameter für die Befehle können als Ausdrücke bereitgestellt werden, die eine Zahl ergeben, die dann auf die nächste Ganzzahl aufgerundet wird.

Fehlermeldungen des Grafikbildschirms

Schlägt die Validierung fehl, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Fehlermeldung

Beschreibung

Ansicht

Fehler
Syntax

Wenn bei der Syntaxprüfung Syntaxfehler festgestellt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt und versucht, den Cursor nahe dem ersten Fehler zu platzieren, sodass Sie ihn korrigieren können.

Fehler
Zu wenig Argumente

Der Funktion oder dem Befehl fehlen ein oder mehr Argumente

Fehler
Zu viele Argumente

Die Funktion oder der Befehl enthält zu viele Argumente und kann nicht ausgewertet werden.

Fehler
Ungültiger Datentyp

Ein Argument weist einen falschen Datentyp auf.

Im Grafikmodus ungültige Befehle

Einige Befehle sind unzulässig, sobald das Programm in den Grafikmodus wechselt. Stößt das System im Grafikmodus auf solche Befehle, wird ein Fehler angezeigt und das Programm beendet.

Unzulässiger Befehl

Fehlermeldung

Request

Anfrage kann nicht im Grafikmodus ausgeführt werden

RequestStr

RequestStr kann im Grafikmodus nicht ausgeführt werden

Text

Text kann im Grafikmodus nicht ausgeführt werden

Die Befehle, mit denen Text im Calculator gedruckt wird – disp und dispAt – sind im Grafikkontext unterstützte Befehle. Der Text dieser Befehle wird an den Calculator-Bildschirm (nicht an den Grafikbildschirm) gesendet und ist nach der Beendigung des Programms sichtbar. Das System wechselt anschließend zurück zur Calculator App.

 

 


C

Löschen (Clear)

 

Clear x, y, Breite, Höhe

Löscht den gesamten Bildschirm, wenn keine Parameter angegeben wurden.

Werden x, y, Breite und Höhe angegeben, wird das durch die Parameter definierte Rechteck gelöscht.

Löschen

Löscht den gesamten Bildschirm

 

Clear 10,10,100,50

Löscht eine Rechtecksfläche mit der oberen linken Ecke in (10, 10), einer Breite 100 und einer Höhe 50

 


D

DrawArc

 

DrawArc x, y, Breite, Höhe, startAngle, arcAngle

Zeichnet einen Bogen innerhalb eines definierten begrenzenden Rechtecks mit dem angegebenen Start- und Bogenwinkel.

x, y: obere linke Koordinate des begrenzenden Rechtecks

Breite, Höhe: Abmessungen des begrenzenden Rechtecks

Der „Bogenwinkel“ definiert die Ausbiegung des Bogens.

Diese Parameter können als Ausdrücke bereitgestellt werden, die eine Zahl ergeben, die dann auf die nächste Ganzzahl gerundet wird.

DrawArc 20,20,100,100,0,90

 

DrawArc 50,50,100,100,0,180

 

Siehe auch: FillArc

 

DrawCircle

 

DrawCircle x, y, Radius

x, y: Koordinate des Mittelpunkts

Radius: Radius des Kreises

DrawCircle 150,150,40

 

Siehe auch: FillCircle

 

 

DrawLine

 

DrawLine x1, y1, x2, y2

Zeichnet eine Linie von x1, y1, x2, y2 aus.

Ausdrücke, die eine Zahl ergeben, die dann auf die nächste Ganzzahl gerundet wird.

Bildschirmgrenzen: Wenn aufgrund der angegebenen Koordinaten ein Teil der Zeile außerhalb des Grafikbildschirms gezeichnet wird, dann wird dieser Teil der Linie abgeschnitten und keine Fehlermeldung angezeigt.

DrawLine 10,10,150,200

 

DrawPoly

 

Es gibt zwei Varianten der Befehle:

DrawPoly xlist, ylist

oder

DrawPoly x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn

Hinweis: DrawPoly xlist, ylist
Form (Shape) verbindet x1, y1 mit x2, y2, x2, y2 mit x3, y3 usw.

Hinweis: DrawPoly x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn
xn, yn wird NICHT automatisch mit x1, y1 verbunden.

Ausdrücke, die eine Liste von realen Float-Variablen ergeben
xlist, ylist

Ausdrücke, die eine reale einzelne Float-Variable ergeben
x1, y1...xn, yn = Koordinaten für Polygoneckpunkte

Hinweis: DrawPoly: Eingabegrößenabmessungen (Breite/Höhe) relativ zu gezeichneten Linien.
Die Zeilen werden in einem begrenzenden Rechteck um die angegebene Koordinate gezeichnet, und Abmessungen wie beispielsweise die tatsächliche Größe des gezeichneten Polygons sind größer als die Breite und Höhe.

xlist:={0,200,150,0}

ylist:={10,20,150,10}

DrawPoly xlist,ylist

 

DrawPoly 0,10,200,20,150,150,0,10

Siehe auch: FillPoly

 

DrawRect

 

DrawRect x, y, Breite, Höhe

x, y: Obere linke Koordinate des Rechtecks

Breite, Höhe: Breite und Höhe des Rechtecks. (Das Rechteck wird von der Startkoordinate ausgehend nach unten und nach rechts gezeichnet.)

Hinweis: Die Zeilen werden in einem begrenzenden Rechteck um die angegebene Koordinate gezeichnet, und Abmessungen wie beispielsweise die tatsächliche Größe des gezeichneten Rechtecks sind größer als die angezeigte Breite und Höhe.

DrawRect 25,25,100,50

Siehe auch: FillRect

 

DrawText

 

DrawText x, y, exprOrString1 [,exprOrString2]...

x, y: Koordinaten der Textausgabe

Zeichnet den Text in exprOrString an der angegebenen x--y-Koordinatenposition.

Die Regeln für exprOrString sind die gleichen wie für Disp – DrawText kann mehrere Argumente akzeptieren.

DrawText 50,50,"Hallo Welt"

 


F

FillArc

 

FillArc x, y, Breite, Höhe startAngle, arcAngle

x, y: obere linke Koordinate des begrenzenden Rechtecks

Innerhalb des definierten begrenzenden Rechtecks mit den angegeben Start- und Bogenwinkeln einen Bogen zeichnen und füllen.

Die Standardfüllfarbe ist Schwarz. Die Füllfarbe kann mit dem SetColor-Befehl eingestellt werden.

Der „Bogenwinkel“ definiert die Ausbiegung des Bogens.

FillArc 50,50,100,100,0,180

FillCircle

 

FillCircle x, y, Radius

x, y: Koordinate des Mittelpunkts

Einen Kreis mit angegebenen Mittelpunkt und Radius zeichnen und füllen.

Die Standardfüllfarbe ist Schwarz. Die Füllfarbe kann mit dem SetColor-Befehl eingestellt werden.

FillCircle 150,150,40

Hier!

FillPoly

 

FillPoly xlist, ylist

oder

FillPoly x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn

Hinweis: Linie und Farbe werden durch SetColor und SetPen festgelegt.

xlist:={0,200,150,0}

ylist:={10,20,150,10}

FillPoly xlist,ylist

 

FillPoly 0,10,200,20,150,150,0,10

 

FillRect

 

FillRect x, y, Breite, Höhe

x, y: Obere linke Koordinate des Rechtecks

Breite, Höhe: Breite und Höhe des Rechtecks

An der durch (x,y) angegebenen Koordinate mit der oberen linken Ecke ein Rechteck zeichnen und füllen

Die Standardfüllfarbe ist Schwarz. Die Füllfarbe kann mit dem SetColor-Befehl eingestellt werden.

Hinweis: Linie und Farbe werden durch SetColor und SetPen festgelegt.

FillRect 25,25,100,50

 

 


G

getPlatform()

 

getPlatform()

Ergibt:
„dt“ auf Desktop-Softwareanwendungen
„hh“ auf TI-Nspire™ CX Handhelds
„ios“ auf TI-Nspire™ CX App für iPad®

 


P

PaintBuffer

 

PaintBuffer

Farbengrafik-Puffer zum Bildschirm

Dieser Befehl wird in Verbindung mit UseBuffer verwendet, um die Geschwindigkeit der Darstellung auf dem Bildschirm zu erhöhen, wenn das Programm mehrere Grafikobjekte erzeugt.

UseBuffer

For n,1,10

x:=randInt(0,300)

y:=randInt(0,200)

Radius:=randInt(10,50)

Wait 0,5

DrawCircle x,y,Radius

EndFor

PaintBuffer

Dieses Programm zeigt alle 10 Kreise gleichzeitig an.

Wird der Befehl „UseBuffer“ entfernt, wird jeder Kreis so angezeigt, wie er gezeichnet wird.

Siehe auch: UseBuffer

 

 

PlotXY

 

PlotXY x, y, Form

x, y: Koordinate zur Plot-Form

Form: eine Zahl zwischen 1 und 13, die die Form festlegt

1 – Gefüllter Kreis

2 – Leerer Kreis

3 – Gefülltes Quadrat

4 – Leeres Quadrat

5 – Kreuz

6 – Plus

7 – Dünn

8 – Mittelgroßer Punkt, ausgefüllt

9 – Mittelgroßer Punkt, unausgefüllt

10 – Großer Punkt, ausgefüllt

11 – Großer Punkt, unausgefüllt

12 – Größter Punkt, ausgefüllt

13 – Größter Punkt, unausgefüllt

 

PlotXY 100,100,1

 

For n,1,13

DrawText 1+22*n,40,n

PlotXY 5+22*n,50,n

EndFor

 

 


F:

SetColor

 

SetColor

Rot-Wert, Grün-Wert, Blau-Wert

Gültige Werte für Rot, Grün und Blau liegen zwischen 0 und 255.

Legt die Farbe für nachfolgende Draw-Befehle fest

SetColor 255,0,0

DrawCircle 150,150,100

 

SetPen

 

SetPen

Dicke, Stil

Dicke: 1 <= Dicke <= 3|1 ist am dünnsten, 3 ist am dicksten

Stil: 1 = Durchgängig, 2 = Gepunktet, 3 = Gestrichelt

Richtet den Stiftstil für nachfolgende Zeichenbefehle ein

SetPen 3,3

DrawCircle 150,150,50

SetWindow

 

SetWindow

xMin, xMax, yMin, yMax

Richtet ein logisches Fenster ein, das dem Grafikzeichenbereich zugeordnet ist. Alle Parameter sind erforderlich.

Befindet sich der Teil des gezeichneten Objekts außerhalb des Fensters, wird die Ausgabe zugeschnitten (nicht angezeigt) und keine Fehlermeldung angezeigt.

Ist xmin größer oder gleich xmax oder ymin größer oder gleich ymax, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Objekte, die vor einem SetWindow-Befehl gezeichnet wurden, werden mit der neuen Konfiguration nicht neu gezeichnet.

Verwenden Sie zum Zurücksetzen der Fensterparameter auf die Standardeinstellungen:

SetWindow 0,0,0,0

SetWindow 0,160,0,120

Stellt das Ausgabefenster wie folgt ein: (0,0) in der linken unteren Ecke mit einer Breite von 160 und einer Höhe von 120

DrawLine 0,0,100,100

SetWindow 0,160,0,120

SetPen 3,3

DrawLine 0,0,100,100

 


U

UseBuffer

 

UseBuffer

Zeichnet Grafik-Buffer außerhalb des Bildschirms anstatt auf den Bildschirm (zur Leistungssteigerung)

Dieser Befehl wird in Verbindung mit PaintBuffer verwendet, um die Geschwindigkeit der Darstellung auf dem Bildschirm zu erhöhen, wenn das Programm mehrere Grafikobjekte erzeugt.

Mit UseBuffer werden alle Grafiken erst nach Ausführung des nächsten PaintBuffer-Befehls angezeigt.

UseBuffer muss lediglich einmal im Programm aufgerufen werden, d. h. nicht bei jeder Verwendung von PaintBuffer ist ein entsprechender UseBuffer erforderlich.

 

UseBuffer

For n,1,10

x:=randInt(0,300)

y:=randInt(0,200)

Radius:=randInt(10,50)

Wait 0,5

DrawCircle x,y,Radius

EndFor

PaintBuffer

Dieses Programm zeigt alle 10 Kreise gleichzeitig an.

Wird der Befehl „UseBuffer“ entfernt, wird jeder Kreis so angezeigt, wie er gezeichnet wird.

Siehe auch: PaintBuffer