Menü „Bearbeiten“

Hinweis: Mit Strg+A werden alle Code- oder Ausgabezeilen zum Ausschneiden oder Löschen (nur Editor) bzw. Kopieren und Einfügen (Editor und Shell) ausgewählt.

Menüpunkt

Kürzel

Funktion

Einzug

TAB*

Rückt Text in der aktuellen Zeile oder in ausgewählten Zeilen ein.

* Gibt es unvollständige Inline-Eingabeaufforderungen, navigieren Sie mit TAB zur nächsten Eingabeaufforderung.

Einzug entfernen

Umschalttaste+TAB**

Rückt Text in der aktuellen Zeile oder in ausgewählten Zeilen aus.

** Gibt es unvollständige Inline-Eingabeaufforderungen, navigieren Sie mit TAB zur nächsten Eingabeaufforderung.

Kommentar/Kein Kommentar

Strg+T

Fügt Kommentarzeichen zum Anfang der aktuellen Zeile hinzu oder entfernt es.

Mehrzeilige Zeichenfolge einfügen

nicht verfügb

(Nur Editor) Fügt eine mehrzeilige Zeichenfolgenvorlage ein.

Suchen

Strg+F

(Nur Editor) Öffnet das Dialogfeld Suchen und sucht im aktuellen Programm nach der eingegebenen Zeichenfolge.

Ersetzen

Strg+H

(Nur Editor) Öffnet das Dialogfeld Ersetzen und sucht im aktuellen Programm nach der eingegebenen Zeichenfolge.

Gehe zu Zeile

Strg+G

(Nur Editor) Öffnet das Dialogfeld Gehe zu Zeile und springt zur angegebenen Zeile im aktuellen Programm.

Anfang der Zeile

Strg+8

Bewegt den Cursor an den Anfang der aktuellen Zeile.

Ende der Zeile

Strg+2

Bewegt den Cursor an das Ende der aktuellen Zeile.

Zum Anfang springen

Strg+7

Bewegt den Cursor an den Anfang der ersten Zeile im Programm.

Zum Ende springen

Strg+1

Bewegt den Cursor an das Ende der letzten Zeile im Programm.