Erste Schritte mit dem Programmeditor
Sie können benutzerdefinierte Funktionen oder Programme erstellen, indem Sie Definitionsanweisungen in die Calculator-Eingabezeile eingeben oder den Programmeditor verwenden. Der Programmeditor bietet einige Vorteile und ist daher Gegenstand dieses Abschnitts. Weitere Informationen finden Sie unter Calculator.
| • | Der Editor ist mit Programmiervorlagen und Dialogfeldern ausgestattet, die Ihnen helfen, Funktionen und Programme mit der korrekten Syntax zu definieren. |
| • | Der Editor ermöglicht die Eingabe mehrzeiliger Programmanweisungen, ohne dass eine spezielle Tastenfolge zum Hinzufügen der einzelnen Zeilen erforderlich ist. |
| • | Sie können bequem private und öffentliche Bibliotheksobjekte (Variablen, Funktionen und Programme) erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheken. |
Starten des Programmeditors
| ▶ | So fügen Sie dem aktuellen Problem eine neue Programmeditor-Seite hinzu: |
Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Einfügen > Programmeditor > Neu.
Handheld: Drücken Sie ~ und wählen Sie dann Einfügen > Programmeditor > Neu aus.
Hinweis: Den Editor können Sie auch über das Menü Funktionen & Programme der neuen Calculator-Seite aufrufen.
|
À |
Programmeditor-Menü – Dieses Menü steht Ihnen in der Normalansicht im Programmeditor-Arbeitsbereich jederzeit zur Verfügung. |
|
Á |
Programmeditor-Arbeitsbereich |
|
 |
Statuszeile gibt die Zeilennummer und den Namen der Funktion oder des Programms an, die/das gerade bearbeitet wird. Ein Sternchen (*) zeigt an, dass diese Funktion „schmutzig” ist, was bedeutet, dass die Funktion seit der letzten Syntaxüberprüfung und Speicherung verändert wurde. |
Links zum Thema
Definieren eines Programms oder einer Funktion
Anzeigen eines Programms oder einer Funktion
Öffnen einer Funktion oder eines Programms zum Bearbeiten
Importieren eines Programms aus der Bibliothek
Erstellen einer Kopie von einer Funktion / einem Programm
Umbenennen eines Programms / einer Funktion
Ändern der Bibliothekszugriffsebene
Schließen der aktuellen Funktion / des aktuellen Programms
Ausführen von Programmen und Auswerten von Funktionen
Werte in ein Programm eingeben
Unterschiede zwischen Funktionen und Programmen
Aufrufen eines Programms aus einem anderen Programm
Steuerung des Ablaufs einer Funktion / eines Programms
Verwenden von If, Lbl und Goto zur Steuerung des Programmablaufs
Verwenden von Schleifen zum Wiederholen einer Gruppe von Befehlen