Vous devez vous assurer que la batterie de la TI-84 Plus CE Python est chargée avant son utilisation en classe et avant un examen.
Pour charger la batterie de la TI‐84 Plus CE Python, utilisez l'une des méthodes suivantes :
| • | Connectez la calculatrice à un ordinateur au moyen d'un câble d'ordinateur USB. |
-ou-
| • | Branchez la calculatrice à une prise murale au moyen d'un adaptateur mural TI (peut être vendu séparément). |
-ou-
| • | Placez la calculatrice dans une station de charge TI Charging Station CE. |
Le temps nécessaire pour charger entièrement la batterie peut varier, mais cette opération prend environ quatre heures. Il n'est pas nécessaire d'extraire la batterie rechargeable TI de la calculatrice pour la recharger. La calculatrice fonctionne normalement lorsqu'elle est raccordée à un dispositif de charge.
Pour recharger une calculatrice à partir d'un ordinateur, vous devez installer un pilote USB TI à cet effet. Pour télécharger le logiciel TI Connect™ CE ou TI-SmartView™ CE qui contient un pilote, rendez-vous sur : education.ti.com/go/download.