Stockage des valeurs de variables

Les valeurs sont stockées en mémoire et rappelées à l'aide des noms des variables. Lorsque vous évaluez une expression contenant un nom de variable, la calculatrice en ligne TI-84 Plus CE remplace la variable par la valeur actuellement mémorisée dans celle-ci.

Pour stocker une valeur dans une variable à partir de l'écran de calcul ou d'un programme en utilisant la touche ¿, commencez sur une ligne vide et procédez comme suit.

1. Saisissez la valeur que vous désirez stocker et La valeur peut être une expression.
2. Appuyez sur ¿.

Le symbole ! est copié à l'emplacement du curseur.

3. Appuyez sur ƒƒ, puis sur la lettre de la variable dans laquelle vous désirez stocker la valeur.
4. Appuyez sur [entrer]. La calculatrice en ligne TI-84 Plus CE évalue l'expression et enregistre la valeur dans la variable.

Liens thématiques