Exécution d'un calcul avec une matrice
|
1.
|
Appuyez sur y 5 pour revenir à l'écran de calcul. |
|
2.
|
Appuyez sur y ¾ et utilisez le sous-menu MATHS pour sélectionner une commande de matrice. |
|
3.
|
Utilisez le sous-menu NOMS pour insérer le nom de la matrice. |
Remarque : un nom de matrice, tel que [C], désigne un caractère spécial qui peut UNIQUEMENT être inséré pour un calcul à partir du menu y ¾ NOMS. Il n'est pas possible de le saisir sur le clavier de la calculatrice.
Exemple :
Pour calculer le déterminant de [C] définie précédemment :
|
▶
|
Utilisez le menu y ¾ MATHS pour coller : |
-et-
comme variables de matrice pour l'écran de calcul.
Remarque : n'oubliez pas qu'il est impossible de saisir un nom de matrice sur le clavier de la calculatrice. Utilisez le menu y ¾ NOMS pour insérer le nom d'une matrice.