You are here: Reference Guide for the TI-84 Plus CE Graphing Calculator > CATALOGUE, chaînes de caractères, fonctions hyperboliques > Affichage des commandes et fonctions de chaîne de caractères du CATALOGUE

Commandes et fonctions de chaîne de caractères du CATALOGUE

Affichage des commandes et fonctions de chaîne de caractères du CATALOGUE

Les commandes et fonctions de chaîne de caractères sont uniquement disponibles à partir du CATALOGUE. Le tableau suivant fournit la liste des commandes et fonctions de chaîne de caractères dans l’ordre où elles apparaissent parmi les autres éléments du menu CATALOGUE. Les points de suspension (...) dans le tableau indiquent la présence d’éléments supplémentaires du CATALOGUE.

CATALOGUE

 

...

 

Équ4Chaîne(

Convertit une équation en une chaîne de caractères.

...

 

expr(

Convertit une chaîne de caractères en une expression.

...

 

dansChaîne(

Donne le numéro de position d'un caractère.

...

 

longueur(

Donne le nombre de caractères d’une chaîne.

...

 

Chaîne4Équ(

Convertit une chaîne de caractères en une équation.

sousch(

Affiche une partie d'une chaîne de caractères sous forme de chaîne.

...

 

Concaténation

Pour concaténer deux chaînes de caractères ou plus, suivez la procédure ci-dessous.

1. Entrez chaîne 1, qui peut être une chaîne de caractères ou un nom de chaîne.
2. Appuyez sur Ã.
3. Entrez chaîne 2, qui peut être une chaîne de caractères ou un nom de chaîne. Si nécessaire, appuyez sur à et entrez chaîne3, etc.

chaîne 1+chaîne 2+chaîne3...

4. Appuyez sur Í pour afficher les chaînes de caractères sous forme d’une seule chaîne.

Sélection de fonction de chaîne de caractères dans le CATALOGUE

Pour sélectionner une fonction ou une commande de chaîne de caractères et l’insérer dans l’écran actuel, suivez la procédure de sélection d’un élément du CATALOGUE.

Équ4Chaîne(

Équ4Chaîne( convertit une équation en une chaîne de caractères. L'équation doit être stockée dans une variable YVAR. Yn contient l’équation. Chnn (de Chn1 à Chn9, ou Chn0) est la variable de chaîne de caractères dans laquelle vous souhaitez mémoriser l’équation.

Équ4Chaîne(Yn,Chnn)

expr(

Expr( convertit la chaîne de caractères contenue dans chaîne en une expression et l’évalue. chaîne peut être une chaîne ou une variable de chaîne.

expr(chaîne)

dansChaîne(

dansChaîne( donne la position du caractère dans chaîne du premier caractère de sous-chaîne. chaîne peut être une chaîne ou une variable de chaîne. début correspond à la position optionnelle d’un caractère à laquelle la recherche doit démarrer ; la valeur par défaut est 1.

dansChaîne(chaîne,ss-chaîne[,début])

Remarque : si chaîne ne contient pas sous-chaîne ou si début est supérieur à la longueur de chaîne, dansChaîne( donne 0.

longueur(

longueur( donne le nombre de caractères dans chaîne. chaîne peut être une chaîne ou une variable de chaîne.

Remarque : chaque nom de commande ou de fonction, tel que sin( ou cos(, est comptabilisé comme un caractère.

longueur(chaîne)

Chaîne4Équ(

Chaîne4Équ( convertit chaîne en une équation et mémorise l’équation dans Yn. chaîne peut être une chaîne ou une variable de chaîne. Chaîne4Équ( est l’inverse de Équ4Chaîne(.

Chaîne4Équ(chaîne,Yn)

sousch(

sousch( donne une chaîne de caractères qui représente une partie d’une chaîne existante. chaîne peut être une chaîne ou une variable de chaîne. début correspond au numéro de la position du premier caractère de la partie. longueur correspond au nombre de caractères de la partie.

sousch(chaîne,début,longueur)

Saisie d’une fonction à représenter graphiquement lors de l’exécution d’un programme

Dans un programme, vous pouvez entrer une fonction à représenter graphiquement lors de l’exécution d’un programme à l’aide de ces commandes.

Remarque : Lors de l’exécution de ce programme, entrez une fonction à mémoriser dans Y3 au niveau de l’invite ENTRY= (ENTRÉE=).