Les fonctions de probabilité sont disponibles dans le sous-menu » PROB (PROBABILITÉ).
De nombreuses fonctions de probabilité comportent des « assistants statistiques » destinés à faciliter la saisie de la syntaxe.
Exemple :
Pour générer un ensemble de cinq entiers aléatoires compris entre 10 et 25 (inclus) :
1.
Appuyez sur », puis sur ~ jusqu'à ce que PROB (PROBABILITÉ) soit mis en surbrillance.
2.
Appuyez sur † jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance 5: randInt( (nbrAléatEnt), puis [enter].
3.
Entrez le nombre entier inférieur, puis [enter].
4.
Entrez le nombre entier supérieur, puis [enter].
5.
Entrez le nombre d'entiers (n), puis [enter].
6.
Appuyez sur [enter] pour insérer la valeur.
7.
Appuyez à nouveau sur [enter] pour afficher l'ensemble d'entiers aléatoires.
Remarque :
•
à chaque exécution de rand (nbrAléat), la TI-84 Plus CE génère la même suite de nombres aléatoires pour une valeur de départ (germe) donnée. La valeur de départ définie en usine pour la commande rand (nbrAléat) de la calculatrice TI-84 Plus CE est 0. Pour générer une suite de nombre aléatoires différente, affectez une valeur de départ (germe) différente de zéro pour rand (nbrAléat). Pour restaurer la valeur de départ définie en usine, affectez 0 dans rand (nbrAléat) ou réinitialisez les valeurs par défaut via yL7:Reset... (Réinitialiser...). 2:Defaults... (Valeurs par défaut...).
•
La valeur de départ a également une incidence sur les instructions randInt( (nbrAléatEnt), randNorm( (nbrAléatRéel) et randBin( (nbrAléatBin).