1. | Appuyez sur y 5 pour revenir à l'écran de calcul. |
2. | Appuyez sur y ¾ et utilisez le sous-menu MATHS pour sélectionner une commande de matrice. |
3. | Utilisez le sous-menu NOMS pour insérer le nom de la matrice. |
Remarque : un nom de matrice, tel que [C], désigne un caractère spécial qui peut UNIQUEMENT être inséré pour un calcul à partir du menu y ¾ NOMS. Il ne peut pas être saisi sur le clavier de la calculatrice.
Pour calculer le déterminant de [C] définie précédemment :
▶ | Utilisez le menu y ¾ MATHS pour coller : |
- | la commande 1: dét( |
-et-
- | y ¾ NOMS 3: [C] |
comme variables de matrice pour l'écran de calcul.
|
|
|
Remarque : n'oubliez pas qu'il est impossible de saisir un nom de matrice sur le clavier de la calculatrice. Utilisez le menu y ¾ NOMS pour insérer un nom de matrice.