Pour saisir un nombre négatif, utilisez la touche « opposé ». Appuyez sur k, puis saisissez le nombre. Sur la TI-84 Plus CE , l'opposé se trouve au troisième niveau dans la hiérarchie du système EOS™. Les fonctions du premier niveau, comme la mise au carré, sont calculées avant l'opposé.
Exemple : Le résultat de MX2 est un nombre négatif (ou 0). Utilisez les parenthèses pour mettre un nombre négatif au carré.
|
|
Remarque : utilisez la touche j pour la soustraction et la touche k pour l'opposé. Si vous appuyez sur j pour saisir un nombre négatif, comme dans 9 ¯ ¹ 7, ou si vous appuyez sur k pour indiquer que l'opération est une soustraction, comme dans 9 k 7, une erreur se produit. Si vous appuyez sur ƒ A k ƒ B, l'opération est interprétée comme une multiplication implicite (A)(MB). L'affichage des données d'entrée est redessiné sous la forme A*-B.