Pour quitter l'application, appuyez sur [Quit] (s).
Menus |
Fonctions |
---|---|
Main Menu (Menu principal) |
|
File (Fichier) |
Enregistrez les données provenant d'une expérience ou sélectionnez New (Nouveau). Le Vernier EasyData™ App redémarre alors en mode de collecte de données par défaut et les paramètres par défaut sont restaurés. |
Setup (Configuration) |
Permet de configurer l'expérience. Le menu varie en fonction du capteur. Par exemple, si le détecteur de mouvement CBR 2™ est branché, le menu de configuration suivant s'affiche :
|
Params Graph Temps |
Ouvre l'assistant Params Graph Temps. |
Intervalle de mesure |
Permet de définir l'intervalle en secondes. Sélectionnez Next pour accéder au paramètre suivant. |
Nombre d'échantillons |
Permet de définir le nombre total d'échantillons à collecter. |
Durée expérience |
Permet de définir la durée de l'expérience en secondes. |
Edit (Éditer) |
Permet d'éditer les paramètres de graphique de temps. |
Cancl (Annuler) |
Annule vos modifications et rétablit les paramètres précédents. |
OK |
Revient au menu principal. |
Evén. entr |
Permet de capturer manuellement des échantillons pour un ensemble d'événements que vous définissez. Chaque valeur échantillonnée devient une ordonnée (y) ; vous entrez l'abscisse (x). |
Keep (Conserver) |
Permet de capturer la valeur (y) échantillonnée active. |
Enter value (Saisir une valeur) |
Permet d'attribuer une valeur x de façon à définir le point de donnée. Sélectionnez ensuite OK. |
Stop (Arrêter) |
Permet d'arrêter l'expérience. Les points de données s'affichent alors sous la forme d'un graphique (nuage de points). |
Main (Principal) |
Revient au menu principal. |
Zero (Zéro) |
Utilise le relevé de données actuel comme référence zéro. |
Start (Commencer) |
Commence la collecte de données. |
Stop (Arrêter) |
Arrête la collecte de données. Un graphique gradué des données collectées s'affiche. |
Main (Principal) |
Revient au menu principal. |
Graph (Représentation graphique) |
Représente graphiquement l'équation obtenue. |
Adv (Avancé) |
Sélectionnez des listes indépendantes et dépendantes afin de tracer diverses vues des données. |
Plots (Tracés) |
Affiche des options de tracé telles que distance/temps, vitesse/temps et accélération/temps (selon le capteur branché). |
Anlyz (Analyser) |
Calcule les statistiques relatives aux données collectées et recherche un modèle de régression adapté aux données (selon le capteur branché). |
Scale (Échelle) |
Affiche des options permettant d'adapter automatiquement ou de modifier manuellement la mise à l'échelle de la représentation graphique. |
Quit (Quitter) |
Quitte l'application. Les données collectées ont été transférées dans les listes de la calculatrice. |