Exemple d'activité : Étude graphique des coniques

Astuce : les options sont affichées au bas de l'écran et vous aident à naviguer et à effectuer des tâches spécifiques.
Pour choisir une de ces options, appuyez sur la touche graphique située directement sous l'option.
Par exemple, pour sélectionner [ECHAP], appuyez sur o.

Application Coning Graphing (Étude graphique des coniques) - Principes de base

1. Sélectionnez l'application en appuyant sur la touche Œ et en choisissant SECT. CONIQUES.
2. Appuyez sur une touche pour effacer l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur z, puis vérifiez que le paramètre de fenêtre est défini sur AUTO.
4. Appuyez sur [ECHAP] pour revenir au menu principal.
5. Appuyez sur [enter] ou À pour sélectionner cercle.

Cercle sous la forme (X,Y)

 

Voici les deux équations d'un cercle sous la forme X,Y.

1. Sélectionnez l'équation 1 en appuyant sur À.
Remarque : vous pouvez changer la couleur du cercle en appuyant sur les touches | ~.

2. Entrez H=0, K=0 et R=5.
3. Appuyez sur [GRAPH].
Le cercle s'affiche.

4. Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de l'entrée de paramètre CERCLE.
5. Appuyez sur r pour afficher les points le long de la courbe.

Remarque : utilisez les touches | ~ pour vous déplacer le long de la courbe.

 

 

Cercle sous forme polaire

 

1. En reprenant l'exemple précédent, appuyez sur z pour revenir au menu PARAMETRES CONIQUES (non illustré).
2. Appuyez sur la touche ~ pour définir le paramètre TYPE PARAMETRES CONIQUES sur POL.
3. Appuyez sur [ECHAP] pour afficher l'écran de l'équation.

4. Sélectionnez l'équation 3.
5. Entrez A=3, B=2 et b = p/2.

Remarques :

p/2 prend la valeur 1.5707963267949.
B et b correspondent à la forme polaire des décalages.
Les modèles Fractions et MathPrint™ ne sont pas pris en charge par l'application Conic Graphing (Étude graphique des coniques).

6. Appuyez sur s.
7. Appuyez sur r pour afficher les points le long de la courbe et observez le système de coordonnées différent qui a été utilisé.
Remarque : utilisez les touches | ~ pour vous déplacer le long de la courbe.

Parabole sous forme polaire

 

1. À partir du cercle, appuyez sur [ECHAP] jusqu'à ce que vous reveniez au menu principal.
Remarque : la touche [ECHAP] n'est pas visible sur l'écran graphique, mais vous obtiendrez le même résultat en appuyant sur o.
2. Appuyez sur dans l'écran SECT. CONIQUES principal pour afficher les options de parabole. Les équations de paraboles sous forme polaire sont répertoriées.
3. Sélectionnez l'équation 3.

4. Entrez 1 pour l'excentricité e de la parabole.
5. Définissez la valeur de p à 1.5.

6. Appuyez sur la touche ƒ \. La ligne d'aide contextuelle de la barre d'état affiche PRESS ALPHA SOLVE OR GRAPH (APP SUR ALPHA RÉSOUD OU GRAPH).
Remarque : Ici, les solutions aux termes propres à la parabole sont affichées sous forme polaire.
Les solutions sont calculées en mode radian, car le paramètre de la calculatrice est en mode radian.

7. Pour recalculer en mode degré :
a) Quittez l'application. Pour ce faire, appuyez sur y 5.
b) Appuyez sur z.
c) Utilisez la touche jusqu'à ce que RADIAN se mette à clignoter.
d) Appuyez sur la touche ~ pour définir le paramètre de mode sur DEGRE.
e) Appuyez sur [enter].
8. Rouvrez l'application.
9. Répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.
10. Appuyez sur ƒ \ pour afficher la différence.

 

11. Appuyez sur la touche r, puis utilisez les touches | ~ pour vous déplacer le long de la courbe.