• | Pour afficher le MENU CELLSHEET, sélectionnez Menu (appuyez sur b). |
• | Pour afficher un écran d'aide concernant l'exécution des tâches habituelles, sélectionnez Aide à partir du MENU CELLSHEET. |
• | Pour quitter l'application, sélectionnez Quit CellSheet à partir du MENU CELLSHEET. |
• | Appuyez sur ‘ ou y 5 pour : |
- | revenir dans le menu principal à partir d'un sous-menu, |
- | revenir dans la feuille de calcul à partir du menu principal. |
Menus |
Fonctions |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menu Fichier |
||||||||||
1 : Ouvrir |
Ouvre un fichier de feuille de calcul existant. |
|||||||||
2 : Enreg sous... |
Enregistre la feuille de calcul courante sous le même nom ou sous un nom différent. |
|||||||||
3 : Nouveau... |
Crée une nouvelle feuille de calcul et vous permet d’utiliser un nouveau nom ou un nom existant. |
|||||||||
4 : Supprimer... |
Supprime une feuille de calcul. Vous ne pouvez pas supprimer la feuille de calcul actuellement ouverte. |
|||||||||
5 : Format... |
Configure les options de formatage. (Les valeurs par défaut sont mises en surbrillance.) AutoCalc: O N Mvmt Curseur: † ~ Aide Init: O N Afficher : FMLA VALEUR |
|||||||||
6 : Recalc |
Recalcule la feuille de calcul (nécessaire uniquement lorsque la fonction de calcul automatique du menu FORMAT est désactivée). |
|||||||||
Menu Édition |
||||||||||
1 : Aller cellule... |
Déplace le curseur dans une cellule spécifique. |
|||||||||
2 : Ann suppr Cell |
Restitue le contenu de la cellule que vous venez juste de supprimer ou d'effacer. |
|||||||||
3 : Efface Feuille |
Supprime toutes les données de la feuille de calcul courante. |
|||||||||
4 : Sélect Plage... |
Sélectionne une plage de cellules. |
|||||||||
5 : Couper |
Supprime (coupe) le contenu et les formules de la cellule ou de la plage de cellules sélectionnée et les place dans le presse-papiers. Touche de raccourci : _ |
|||||||||
6 : Copier |
Copie le contenu et les formules de la cellule ou de la plage de cellules sélectionnée et les place dans le presse-papiers. Touche de raccourci : ` |
|||||||||
7 : Coller |
Colle dans la cellule courante le contenu et les formules qui viennent d'être coupés ou copiés dans le presse-papiers. Touche de raccourci : a |
|||||||||
Menu Options |
||||||||||
1 : Statistiques... |
Calcule l’ajustement linéaire pour la plage de cellules sélectionnée. 3 : Régression Linéaire - LinReg(ax+b) |
|||||||||
2 : Remplir Plage |
Remplit une plage de cellules avec une formule, un nombre ou du texte.
|
|||||||||
3 : Sequence... |
Remplit une plage de cellules avec une suite de nombres. 1ère Cell: seq( BasDroite |
|||||||||
4 : Import/Export ... |
Importe et exporte les fichiers de calculatrice sous forme de listes, matrices ou variables. |
|||||||||
5 : Tri... |
Trie une plage de cellules dans un ordre croissant ou décroissant. |
|||||||||
6 : Col Décimal... |
Définit l'affichage d'une colonne en mode décimal. L'affichage en mode décimal de la calculatrice (auquel on accède en appuyant sur z) n'affecte pas l'application CellSheet™. |
|||||||||
Menu Charts (Graphiques) |
||||||||||
1 : Nuages de pts... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un nuage de points. Plage X: PlageY1: PlageY2: PlageY3: Titre : AxeAct AxeInact DessinAj Dessin Remarques :
|
|||||||||
2 : 2: Gen Nuages |
Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des nuages de points pour vous permettre d'en modifier les valeurs. Xmin= Xmax= Xgrad= Ymin= Ymax= Ygrad= Dessin Enreg |
|||||||||
3 : Ligne... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'une ligne polygonale. Plage X: PlageY1: PlageY2: PlageY3: Titre : AxeAct AxeInact DessinAj Dessin Remarques :
|
|||||||||
4 : Gen Ligne... |
Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des lignes polygonales pour vous permettre d'en modifier les valeurs. Xmin= Xmax= Xgrad= Ymin= Ymax= Ygrad= Dessin Enreg |
|||||||||
5 : Barres... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un diagramme en barres. Catégories: Série1: NomSér1: Série2: NomSér2: Série3: NomSér3: Titre : Vertical Horiz DessinAj Dessin Remarques :
|
|||||||||
6 : Fenêtre Barres |
Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des diagrammes en barres pour vous permettre d'en modifier les valeurs. Barmin= Barmax= Dessin Enreg |
|||||||||
7 : Secteurs... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un diagramme circulaire. Catégories: Série: Nombre Pourcent Titre : Dessin: |