Message d'erreur |
Description |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mémoire insuffisante. Ajoutez-en. Mémoire RAM requise. |
Pour fonctionner, Cabri™ Jr. requiert au moins 4 802 octets libres (environ 5 000). La boîte de dialogue indique la quantité de mémoire libre qu'il vous manque pour pouvoir exécuter Cabri™ Jr. Il est possible de libérer de la mémoire RAM ou Flash pour Cabri™ Jr. en supprimant des fichiers stockés dans l'une ou l'autre mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec la calculatrice. |
||||||
Continuer sans les annulations ? |
Lorsque plus de 128 objets ont été dessinés, il est nécessaire de désactiver la fonction Annuler pour continuer. Suite à l'affichage de ce message d'erreur, une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez poursuivre. Si vous acceptez, la fonction Annuler est désactivée. La fonction Annuler sera automatiquement réactivée lorsque le nombre d'objets sera à nouveau inférieur à 128. |
||||||
Nombre max. d'objets atteint. |
Les figures de Cabri™ Jr. peuvent comporter 256 objets au maximum. |
||||||
Mémoire insuffisante pour enregistrer le fichier.
|
Lorsque ce message s'affiche, la figure active n'est pas perdue. Pour l'enregistrer, procédez comme suit :
|
||||||
Aucune figure à ouvrir. |
Vous avez sélectionné l'option Ouvrir du menu F1, mais votre calculatrice ne comporte aucune figure enregistrée à ouvrir. |
||||||
Ce nom existe déjà. Continuer tout de même ? |
Vous avez saisi un nom de fichier qui existe déjà pour votre figure. Sélectionnez OK pour remplacer le fichier existant ou Non pour revenir à la boîte de dialogue Enregistrer afin de spécifier un autre nom de fichier. |
||||||
CURRCAJU est réservé. |
Il n'est pas possible d'utiliser CURRCAJU ou CURRCAJ2 comme nom de fichier. Ce sont des noms AppVar réservés. |
||||||
Figure abc non réarchivée.
|
Ce message est généré dans des conditions de mémoire RAM Flash limitées, après avoir travaillé sur une figure archivée et augmenté sa taille de façon importante. Dans ce cas, vous ne disposez peut-être pas de suffisamment de mémoire pour enregistrer la figure dans la mémoire RAM Flash. L'application l'enregistre alors comme AppVar standard dans la mémoire RAM.
|
||||||
Piles trop faibles pour accéder aux fichiers archivés. |
Les piles de la calculatrice sont trop faibles pour que l'application puisse enregistrer le fichier dans la mémoire RAM Flash. Vous pouvez enregistrer le fichier sans l'archiver, puis changer les piles et archiver le fichier par la suite. |
Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d'erreur système.
Consultez le Guide d'utilisation de l'application d'origine pour en savoir plus sur cette application. Rendez-vous sur le site education.ti.com/go/download.