Z

ZCadre

 

ZCadre

Affiche un graphe, vous permet de dessiner un cadre définissant une nouvelle fenêtre de visualisation et actualise la fenêtre.

ZCarré

 

ZCarré

Ajuste les réglages X ou Y de la fenêtre pour que le repère soit orthonormé, puis actualise la fenêtre de visualisation.

ZDécimal

 

ZDécimal

Règle la fenêtre de visualisation pour que PasTrace=0.1, @X=0.5 et @Y=0.5, et affiche l’écran du graphe avec l’origine centré sur l’écran.

ZEntier

 

ZEntier

Redéfinit la fenêtre de visualisation en utilisant les dimensions suivantes : PasTrace=1, @X=0.5, Xgrad=10, @Y=1, Ygrad=10.

ZFrac1/2

 

ZFrac1/2

Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de , dans la mesure du possible. Règle PasTrace sur et @X et @Y sur .

ZFrac1/3

 

ZFrac1/3

Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de , dans la mesure du possible. Règle PasTrace sur et @X et @Y sur .

 

ZFrac1/4

 

ZFrac1/4

Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de , dans la mesure du possible. Règle PasTrace sur et @X et @Y sur .

ZFrac1/5

 

ZFrac1/5

Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de , dans la mesure du possible. Règle PasTrace sur et @X et @Y sur .

ZFrac1/8

 

ZFrac1/8

Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de , dans la mesure du possible. Règle PasTrace sur et @X et @Y sur .

ZFrac1/10

 

ZFrac1/10

Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de , dans la mesure du possible. Règle PasTrace sur et @X et @Y sur .

Z-Intervalle

 

Z-Intervalles[,nomliste,listefréq,degré de confiance]
(Entrée de liste de données)

Calcule un intervalle de confiance z.

Z-Intervalle

 

ZIntervalles,v,n[,degré de confiance]
(Récapitulatif des statistiques fournies en entrée)

Calcule un intervalle de confiance z.

Z-Int 1 prop(

 

Z-Int 1 Prop(x,n[,niveau confiance])

Calcule un intervalle de confiance z pour une proportion.

Z-Int 2 prop(

 

Z-Int 2 prop(x1,n1,x2,n2[,niveau de confiance])

Calcule un intervalle de confiance z pour deux proportions.

Z-Int 2 éch(

 

Z-Int 2 éch(s1,s2[,nomliste 1,nomliste 2,listefréq 1,listefréq 2,niveau de confiance])
(Entrée des données sous forme de liste)

Calcule un intervalle de confiance z sur deux échantillons.

Z-Int 2 éch(

 

Z-Int 2 éch(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,niveau de confiance])
(Récapitulatif des statistiques fournies en entrée)

Calcule un intervalle de confiance z sur deux échantillons.

Zoom arrière

 

Zoom arrière

Affiche une partie élargie du graphe, centrée sur la position du curseur.

Zoom avant

 

Zoom avant

Agrandit la partie du graphe qui entoure la position du curseur.

ZoomRpl

 

ZoomRpl

Représentation graphique des fonctions sélectionnées dans une fenêtre de visualisation définie par l’utilisateur.

ZoomMém

 

ZoomMém

Mémorise immédiatement la fenêtre de visualisation courante.

ZoomStat

 

ZoomStat

Redéfinit la fenêtre de visualisation de façon à afficher tous les points de données statistiques.

ZPréc

 

ZPréc

Trace à nouveau le graphe en utilisant les variables fenêtre en vigueur avant l’exécution de la dernière instruction ZOOM.

ZQuadrant1

 

ZQuadrant1

Affiche la partie du graphe qui se trouve dans le quadrant 1.

ZStandard

 

ZStandard

Rétablit les valeurs par défaut des variables fenêtre et retrace immédiatement la représentation graphique des fonctions.

Z‑Test(

 

Z‑Test(m0,s[,nomliste,listefréq,alternative,repgraph,n°couleur])
(Entrée de liste de données)

Effectue un test z en utilisant la fréquence listeFréq. alternative= L1 est < ; alternative=0 est ƒ ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Z‑Test(

 

Z‑Test(m0,s,v,n[,alternative,repgraph,n°couleur])
(Récapitulatif des statistiques fournies en entrée)

Effectue un z test. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ƒ ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Z-Test 1 prop(

 

Z-Test 1 prop(p0,x,n[,alternative,repgraph, n°couleur])

Effectue un z test pour une proportion. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ƒ ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

 

Z-Test 2 prop(

 

Z-Test 2 prop(x1,n1,x2,n2[,alternative,repgraph, n°couleur])

Calcule un test z pour deux proportions alternative=L1 est < ; alternative=0 est ƒ ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Z-Test 2 éch(

 

Z-Test 2 éch(s1,s2[,nomliste 1,nomliste 2,listefréq 1,listefréq 2,alternative,repgraph,n°couleur])

Calcule un test z sur deux échantillons alternative=L1 est < ; alternative=0 est ƒ ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Z-Test 2 éch(

 

Z-Test 2 éch (s1,s2,v1,n1,v2,n2[,alternative,repgraph,n°couleur])

Calcule un test z sur deux échantillons alternative=L1 est < ; alternative=0 est ƒ ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

ZTrig

 

ZTrig

Rétablit les variables fenêtre prédéfinies pour la représentation des fonctions trigonométriques et relance immédiatement le tracé de la représentation graphique des fonctions.