S

scatter(xlist,ylist,"mark")

 

Módulo: ti_plotlib

Sintaxe: plt.scatter(xlist,ylist,"mark")

Descrição: Uma sequência de pares ordenados de (xlist,ylist) será traçada com o estilo de marca especificado. O estilo e o tamanho da linha são definidos com plt.pen().

xlist e ylist devem ser flutuantes reais e as listas devem ter a mesma dimensão.

Argumento:

"mark" é o carácter de marca como se segue:

o

ponto a ponto (default)

+

cruz

x

x

.

píxel

Exemplo:

Consulte o programa exemplo: LINREGR.

yN

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Draw
4:scatter()


os comandos de importação encontram-se em yN ou no menu
ti_plotlib Setup.

 

seed()

 

Módulo: random

Sintaxe: seed() ou seed(x) onde x é número inteiro

Descrição: Inicialize o gerador de número aleatório.

Exemplo:

>>>from random import *

>>>seed(12)

>>>random()

0.9079708720366826

>>>seed(10)

>>>random()

0.9063990882481896

>>>seed(12)

>>>random()

0.9079708720366826

Os resultados variam em função de uma saída aleatória.

» Modul
2:random…
Random
7:seed()

[Fns…] > Modul
2:random…
Random
7:seed()

 

y N

 

os comandos de importação encontram-se em
y N

 

set(sequence)

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: set(sequence)

Descrição: Devolve uma sequência como um conjunto. Para mais informações, consulte a documentação Python.

Exemplo:

>>> print(set("84CE")

{'E', '8', '4', 'C'}

y N

 

show_plot() display > [clear]

 

Módulo: ti_plotlib

Sintaxe: plt.show_plot() display > [clear]

Descrição: Executa a exibição do gráfico conforme configurado no programa.

show_plot() tem de ser colocado depois de todos os objetos de configuração da representação gráfica. A ordem de programação dos objetos de representação gráfica é sugerida pela ordem do menu Setup.

Para a ajuda do modelo de representação gráfica, a partir do Gestor de ficheiros, selecione [New] ([zoom]) e depois [Types] ([zoom]) para selecionar o tipo de programa "Plotting (x,y) & Text".

Depois de executar o programa, o ecrã da representação gráfica é limpo pressionando [clear] para voltar ao prompt do Shell (Interpretador).

Exemplo:

Consulte os programas exemplo: COLORLIN ou GRAPH.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Setup
9:show_plot

[Fns…]>Modul ou [math]
5:ti_plotlib… > Draw
9:show_plot()


os comandos de importação encontram-se em y N ou no menu
ti_plotlib Setup.

 

sin()

 

Módulo: math

Sintaxe: sin()

Descrição: Devolve seno de x. O argumento está em radianos.

Exemplo:

>>>from math import *

>>>sin(pi/2)

1.0

˜ 3:sin()

 

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math… > Trig 3:sin()

 

os comandos de importação encontram-se em
y N

 

sleep(seconds)

 

Módulo: ti_system; time

Sintaxe: sleep(seconds)

Descrição: Hibernar durante um determinado número de segundos. O argumento de segundos é flutuante.

Exemplo:

Programa exemplo:

from time import *

a=monotonic()

sleep(15)

b=monotonic()

print(b-a)

 

Executar o programa TIME

>>>15.0

y N


y K
ti_system
A:sleep()

[Fns…]>Modul ou »
4:ti_system
A:sleep()

[Fns…]>Modul ou »
3:time
2:sleep()


os comandos de importação encontram-se em y N ou no menu
ti_system Modul.

 

.sort()

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: listname.sort()

Descrição: O método ordena uma lista existente. Para mais informações, consulte a documentação Python.

Exemplo:

>>>listA=[4,3,6,2,7,4,8,9,3,5,4,6]

>>>listA.sort()

>>>print(listA) #listA atualizada para uma lista ordenada

[2,3,3,4,4,4,5,6,6,7,8,9]

y 9
(acima de
List A:.sort()

y N

[Fns…] >
List
A:sort()

 

 

sorted()

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: sorted(sequence)

Descrição: Devolve uma lista ordenada a partir da sequência.

Exemplo:

>>>listA=[4,3,6,2,7,4,8,9,3,5,4,6]

>>>sorted(listA)

[2,3,3,4,4,4,5,6,6,7,8,9]

>>>print(listA) #listA não alterou

[4,3,6,2,7,4,8,9,3,5,4,6]

y 9 (acima de ) List
0:sorted()

 

y N

 

[Fns…] > List
0:sorted()

 

.split(x)

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe:var.split(x)

Descrição: O método devolve uma lista através de um separador especificado. Para mais informações, consulte a documentação Python.

Exemplo:

>>> a="red,blue,green"

>>> a.split(",")

['red', 'blue', 'green']

y N

 

sqrt()

 

Módulo: math

Sintaxe: sqrt(x)

Descrição: Devolve a raiz quadrada de x.

Exemplo:

>>>from math import *

>>>sqrt(25)

5.0

» Modul 1:math 3:sqrt()

 

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math 3:sqrt()

 

os comandos de importação encontram-se em
y N.

 

store_list("name",var) 1-6

 

Módulo: ti_system

Sintaxe: store_list("name",var) 1-6

Descrição: Guarda uma lista da execução de um script Python para uma variável de lista de SO "name" onde var é uma lista Python definida. O comprimento da lista tem de ser inferior ou igual a 100.

Argumento: "name"

Para OS L1-L6

 

1 - 6

 

"1" - "6"

 

'1' - '6'

Para a lista personalizada SO "name"

----- Máx. 5 carateres, números ou letras, começando com letras e as letras têm de estar em maiúscula.

Exemplos:

"ABCDE"

"R12"

"L1" será L1 personalizado e não SO L1

Lembrete: Python tem precisão dupla, portanto mais dígitos do que os suportados no SO.

Exemplo:

>>>a=[1,2,3]

>>>store_list("1",a)

>>>

 

Saia da aplicação Pyton e prima yd (acima de [ 1 ]) e [enter] no ecrã inicial para ver a lista d como {1 2 3}.

y N

yK
ti_system
3:var=store_list()


[Fns…]>Modul ou »
4:ti_system
3:var=store_list()


os comandos de importação encontram-se em y N ou no menu
ti_system Modul.

 

str()

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: str(argument)

Descrição: Converte "argument" numa cadeia.

Exemplo:

>>>x=2+3

>>>str(x)

'5'

y N

 

[Fns…]
> Type
3 :str()

 

 

sum()

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: sum(sequence)

Descrição: Devolve a soma dos itens numa sequência.

Exemplo:

>>>listA=[2,4,6,8,10]

>>>sum(listA)

30

y 9 (acima de ) List
9:sum()

 

y N

 

[Fns…] > List
9:sum()