Mensagens da aplicação Python

Há várias mensagens que podem ser exibidas enquanto estiver numa sessão Python. Algumas mensagens selecionadas são apresentadas na tabela. Siga as instruções no ecrã e navegue usando [Quit], [Esc] ou [Ok], conforme necessário.


Gestão da memória

A memória disponível para a experiência Python será no máximo de 100 programas Python (PY AppVars) ou 50K de memória. Os módulos que estão incorporados na aplicação nesta versão Python irão partilhar o mesmo espaço com todos os ficheiros.

Utilizar [2nd] [quit] para sair da aplicação

Irá ser questionado para se certificar de que pretende sair da aplicação. Sair da aplicação irá parar a sua sessão Python. Quando executar novamente a aplicação Python, os seus programas e módulos Python AppVar irão sincronizar. O Shell (Interpretador) irá reiniciar.

No Gestor de ficheiros, prima { num programa Python selecionado ou selecione a partir de File Manager>Manage 2:Delete Program....

Verá uma caixa de diálogo para apagar ou voltar para o Gestor de ficheiros.

Tentou criar um novo programa Python ou duplicar um programa que já exista na sua CE, seja em RAM ou Arquivo ou desativado para modo de exame. Introduza um nome diferente.

Tentou navegar do Shell (Interpretador) para o Editor, mas o Editor está vazio. Selecione uma opção adequada para o seu trabalho.

Quando executa um programa Python, as variáveis definidas do último programa executado estão listadas no menu Shell>Tools> 4:Vars… para utilizar e estão disponíveis para utilização no Shell (Interpretador). Se não forem exibidas variáveis, poderá ter de executar novamente o seu programa.