Utilizar o TI-SmartView™ CE-T e a experiência Python

Este guia assume a última atualização do TI-SmartView™ CE-T. Atualize para o TI-SmartView™ CE-T mais recente em education.ti.com/84cetupdate.

A atualização inclui o SO emulador
TI-84 Plus CE-T Python Edition mais recente a executar a aplicação Python mais recente. Os módulos atualizados de time,
ti_system, ti_plotlib, ti_rover* e ti_hub* estão incluídos.

Execute a aplicação Python no emulador
TI-84 Plus CE-T Python Edition.

A aplicação Python App oferece
Gestor de ficheiros
Editor
Execução do seu programa Python no Shell (Interpretador)*

Programas Hub/Rover

Crie programas ti_hub/ti_rover Python no emulador CE que esteja a executar a aplicação Python.

* Nota: Não há conectividade entre o TI-SmartView™ CE e o
TI-Innovator™ Hub ou o TI-Innovator™ Rover. Os programas podem ser criados e depois executados na calculadora CE.

Saia da aplicação Python para preparar a transferência da(s) Python AppVar(s) do emulador. Para o passo seguinte, o emulador não deve "estar ocupado" a executar uma aplicação ou programa.
Mude para a área de trabalho do explorador do emulador e envie o(s) programa(s) para o computador.
Utilize o TI Connect™ CE para enviar Python AppVars do computador para a calculadora CE para a experiência TI-Innovator™ Hub/TI-Innovator™ Rover.

Nota: Para interromper um programa Python em execução no Shell (Interpretador), como se um programa estivesse em loop contínuo, prima [on]. Prima [Tools] [zoom] > 6:New Shell como método alternativo para parar um programa em execução.

Lembrete: Para qualquer computador/experiência TI-Python: Depois de criar um programa Python num ambiente de desenvolvimento Python no computador, confirme se o seu programa é executado na calculadora/emulador na experiência TI-Python. Altere o programa conforme necessário.

Teclado remoto da aplicação SmartPad CE

Ao executar a aplicação SmartPad CE App na sua CE conectada, irá comportar-se como um teclado remoto incluindo o mapeamento especial de teclado oferecido quando a aplicação Python está a ser executada.

Área de trabalho do explorador do emulador

Saia da aplicação Python para que o emulador não esteja ocupado quando aceder a todas as funcionalidades da área de trabalho do explorador do emulador.
As conversões program.py < > PY AppVar são permitidas. Isto é semelhante à experiência
TI Connect™ CE ao enviar programas para a calculadora CE conectada.
Quando enviar um ficheiro program.py criado noutro ambiente Python, o seu PY AppVar terá de ser editado para ser executado como esperado no TI-Python. Use o editor da aplicação Python para alterar conforme necessário para os módulos únicos, tais como
ti_plotlib, ti_system, ti_hub e ti_rover.

Assistente de importação de dados

Os ficheiros *.csv de dados, formatados como indicado na caixa de diálogo do assistente, irão converter os dados em variáveis de listagem CE. Os métodos em ti_system podem então ser utilizados para partilhar listas entre o emulador CE OS e a aplicação Python. Esta funcionalidade é semelhante à do assistente de importação de dados no TI Connect™ CE.
- Se os números decimais forem representados com o uso de uma vírgula no ficheiro *.csv, o ficheiro não será convertido utilizando o assistente de importação de dados. Verifique a formatação dos números do sistema operativo do seu computador e converta o *.csv para utilizar a representação de pontos decimais. A edição de listas e matrizes na calculadoras CE utiliza o formato numérico como, por exemplo, 12.34 e não 12,34.