Menus e funções

para sair da aplicação, selecione a opção QUIT-APP (SAIR-APL) no canto superior direito do ecrã Y=. Selecione 2:Quit Transfrm (2:Sair Transformação) ao pedido.
A Inequality Graphing App e a Transformation Graphing App não podem ser executadas ao mesmo tempo pois melhoram o Modo Função do editor o. Se as aplicações estiverem em conflito, siga as mensagens para sair da aplicação em conflito, o que irá permitir à outra aplicação ser executada como um editor o melhorado.
A Transformation Graphing App é melhor utilizada para investigações de gráficos animados. A variável de janela Xres está definida para 3 quando a aplicação é iniciada. Isto desenha cada três píxeis gráficos e proporciona a melhor experiência quando utilizar animações para Y1 e/ou Y2. Enquanto Xres pode ser definido para 1 em p, a sua experiência gráfica geral sem animações será ideal no modo de gráficos padrão onde Xres está definido para 1.

Menus

Descrição

Teclas de configuração de gráfico/diagrama

o

Mostra o editor o, onde pode:

introduzir uma ou mais funções
animar funções em Y1 e/ou Y2
representar graficamente funções utilizando Y3-Y0
representar até 3 gráficos
alterar a cor do gráfico
alterar o tipo de reprodução da transformação
selecionar um formato de função a colar para Y1 e/ou Y2
alterar a cor e o estilo de linha de Y3-Y0

 

Prima | até o cursor estar por cima da coluna de estilo à esquerda da função Yn. Prima [enter]. Vá para as opções utilizando . Prima | ou ~ no menu giratório para fazer uma seleção. Selecione OK ou CLEAR para aceitar ou anular as alterações.

Reprodução-Pausa (3)

Controla o coeficiente a alterar e quando o gráfico é desenhado.

Reprodução
(1)

Guarda uma série de alterações como fotografias a apresentar em formato de apresentação de diapositivos. As fotografias são reproduzidas num ciclo contínuo até serem paradas. Utilize [enter] e, a seguir, É para parar as animações.

*Consulte a nota a seguir à tabela.

Reprodução rápida
(2)

Guarda uma série de alterações como fotografias a apresentar em formato de apresentação de diapositivos. As fotografias são reproduzidas num ciclo contínuo até serem paradas. Apresenta as fotografias a uma velocidade superior à Reprodução. Utilize [enter] e, a seguir, É para parar as animações.

*Consulte a nota a seguir à tabela.

p

Define a janela de visualização para produzir a melhor visualização do gráfico.

q

Ajusta rapidamente a janela para uma predefinição.

r

Move o cursor ao longo da função representada graficamente com | e ~.

s

Mostra o gráfico definido.

[SETUP]

No ecrã gráfico, ao premir [SETUP] (s) irá mostrar o menu SETTINGS (DEFINIÇÕES) onde pode selecionar os tipos de reprodução da animação, a definição TrailOff/TrailOn e definir os valores dos parâmetros A, B, C ou D (se introduzidos em Y1 e/ou Y2). Prima s no ecrã SETTINGS (Definições) para mostrar o gráfico.

TrailOff
TrailOn

Em y ., TrailOn deixa um gráfico ponteado de cada gráfico à medida que o coeficiente é alterado ou animado. A predefinição é TrailOff.

*Nota: Ocorre um erro de memória se existirem mais de 13 ecrãs para criar uma animação. Prima p e } para SETTINGS (Definições). Altere o valor inicial do parâmetro, o passo e/ou Máx. para que a sequência de ecrãs solicitada permaneça nos 13, no máximo.

Mais informações

Consulte o manual da calculadora gráfica para informação sobre as mensagens de erro de sistema.

Consulte o guia original da aplicação para mais detalhes sobre a aplicação. Visite education.ti.com/go/download.