Atividade de exemplo

Explorar a função Y=AX2+BX+C

Utilize esta atividade para aprender o essencial da Transformation Graphing App.

Nota: Reponha as predefinições da calculadora (y L 7:Reset...(Repor), 2:Defaults...(Predefinições), 2:Reset (Repor)) antes de realizar esta atividade.

1. Prima Œ.
2. Escolha Transfrm (Transformar).
3. Leia a mensagem no ecrã inicial.
4. Prima qualquer tecla para sair do ecrã inicial.

5. No modo Func, prima o para apresentar o editor Y=.
6. Prima para apagar Y1.
7. Para colar rapidamente a função Y1=AX2+BX+C, prima | | [enter] para iniciar o menu giratório de estilo de linha.
8. Prima e a seguir ~ para a função desejada.
9. Selecione OK e prima [enter].

Nota: A caixa de diálogo do menu giratório de estilo de linha/cor também permite-lhe selecionar a animação do gráfico de transformação. Play-Pause (Reprodução/Pausa) 3 permite-lhe controlar a animação do gráfico utilizando as teclas de seta no ecrã gráfico.

 

Sugestão: Se introduzir uma função com o teclado, apenas A-D são permitidas nas equações de transformação Y1 e/ou Y2. Estas letras podem ser encontradas com a tecla ƒ. Por exemplo, para introduzir o coeficiente A, prima ƒ [A] (por cima da tecla »).

 

10. Prima q 6 para selecionar 6:ZStandard. O ecrã de gráficos é apresentado automaticamente. A função Y= selecionada e os valores atuais dos coeficientes A, B e C são apresentados no ecrã. Os valores de A, B e C podem ser diferentes na sua calculadora.

11. Prima ~ para aumentar o valor de A pelo valor Step (1) de 1 para 2. O gráfico é redesenhado automaticamente, mostrando o efeito do aumento do coeficiente de X por tamanho de passo 1, tal como definido no menu SETTINGS ([SETUP]) (DEFINIÇÕES).

Se não selecionar o coeficiente A, prima para realçar o sinal = para A.

12. Prima para realçar o sinal = para B. Prima ~ várias vezes (parando alguns momentos sempre que o gráfico for redesenhado) para observar o efeito do aumento do valor de B.

Sugestão: Prima [SETUP] (DEFINIÇÕES) (b) no ecrã gráfico para exibir o menu SETTINGS (DEFINIÇÕES).

Selecione TrailOn para deixar um gráfico ponteado de cada vez que alterar ou animar um coeficiente. A predefinição é TrailOff. TrailOff e TrailOn também estão disponíveis em y ..

As definições de reprodução 1 e reprodução rápida 2 permitem-lhe criar uma apresentação de diapositivos animada da transformação do gráfico por um parâmetro selecionado. Os valores de parâmetro para A-D podem ser introduzidos em SETTINGS (DEFINIÇÕES) desde que sejam utilizados em Y1 e/ou Y2.

O valor Step (Passo) determina o incremento do valor do parâmetro. O valor Max (Máx.) é o limite superior do parâmetro esperado na animação.

Exemplo: Y1=AX

Em SETTINGS (DEFINIÇÕES), deixe A=1, Step = 2 e Max = 10. São criados cinco ecrãs para animar o gráfico para A = 1, 3, 5, 7, 9. Nota 9 < 10 = Max.

Podem ser criados até 13 ecrãs para a animação. Será emitido um erro se Step e Max pedirem mais de 13 ecrãs para a animação. Para continuar, prima p e prima } para SETTINGS (DEFINIÇÕES). Modifique o valor Step ou Max para permanecer dentro do limite de 13 ecrãs.

Nota: Introduza uma função quadrática em forma de vértice para ser representada em gráfico em Y3. Tente corresponder Y1 ao gráfico de Y3!