Atividade de exemplo – Representação gráfica de cónicas

Sugestão: As opções aparecem na parte inferior do ecrã para o ajudar a navegar e a efetuar tarefas específicas
Para selecionar uma destas opções, prima a tecla por baixo da opção
Por exemplo, para selecionar [ESC], prima o.

Aplicação de representação gráfica de cónicas - o essencial

1. Selecione a aplicação, premindo a tecla Œ e selecionando Conicas.
2. Prima qualquer tecla para sair do ecrã inicial.
3. Prima z e certifique-se de que a definição da janela é AUTO.
4. Prima [ESC] para voltar ao menu principal.
5. Prima [enter] ou À para selecionar uma circunferência.

Circunferência na forma (X,Y)

 

Aqui existem duas equações para uma circunferência na forma X,Y.

1. Selecione Equação 1 premindo À.
Nota: Pode alterar a cor da circunferência premindo as teclas | ~.

2. Introduza H=0, K=0, e R=5.
3. Prima [GRAPH].
A circunferência é apresentada.

4. Prima a tecla para voltar ecrã de entrada de parâmetros CIRCUNFERÊNCIA.
5. Prima r para apresentar os pontos ao longo da curva.

Nota: Utilize as teclas | ~ para deslocar ao longo da curva.

Circunferência na forma polar

 

1. Continuando com o exemplo anterior, prima z para voltar ao menu DEFINIçõES DE CôNICAS (não apresentado).
2. Utilize a tecla ~ para alterar DEFINIçõES DE CôNICAS para POL.
3. Prima [ESC] para apresentar o ecrã de equação.

4. Selecione a equação 3.
5. Introduza A=3, B=2, e b = p/2.

Notas:

p/2 é equivalente a 1.5707963267949.
B e b são a forma polar das compensações.
Os modelos Frações e MathPrint™ não são suportados na aplicação de representação gráfica de cónicas.

6. Prima s.
7. Prima r para apresentar os pontos ao longo da curva e note o sistema de coordenadas diferente utilizado.
Nota: Utilize as teclas | ~ para deslocar ao longo da curva.

Parábola na forma polar

 

1. A partir da circunferência, prima [ESC] até voltar ao menu principal.
Nota: [ESC] não aparece no ecrã gráfico, mas premir o tem o mesmo comportamento de [ESC].
2. Prima no ecrã principal CONICAS para aceder às opções de parábola. As equações para parábolas na forma polar estão listadas.
3. Selecione a equação 3.

4. Introduza a excentricidade, e, da parábola para 1.
5. Altere o valor p para 1.5.

6. Prima a tecla ƒ\. A linha de ajuda de contexto na barra de estado exibe PRESS ALPHA SOLVE OR GRAPH (Prima RESOL ALFA ou GRAPH).
Nota: Aqui, as soluções para os termos específicos da parábola são apresentadas na forma polar.
As soluções são calculadas no modo radiano uma vez que a calculadora está definida nesse modo.

7. Para recalcular em modo de graus:
a) Saia da aplicação. Para sair da aplicação prima y 5.
b) Prima z.
c) Utilize a tecla até RADIANOestar a piscar.
d) Utilize a tecla ~ para alterar a definição do modo para GRAU.
e) Prima [enter].
8. Volte a entrar na aplicação.
9. Repita os passos 2 e 3 em cima.
10. Primaƒ \ para apresentar a diferença.

 

11. Prima a tecla r e utilize as teclas | ~ para deslocar ao longo da curva.