Atividade de exemplo – Juro composto simples

Utilize esta atividade para aprender o essencial desta aplicação.

1. Prima Œ.
2. Escolha CellSheet no menu APLICAÇÕES.
Aparece o ecrã inicial.
3. Prima uma tecla qualquer que não y 5 para sair do ecrã inicial.

Aparece o ecrã Ajuda.
As teclas de função permitem a funcionalidade de folha de cálculo (Selec interv, Cortar, Copiar, Colar e Menu).
As teclas ¿ e K são substituídas para permitir o acesso rápido a carateres comuns da folha de cálculo (= para iniciar fórmula, $ para adicionar referência absoluta).

Ajuda CellSheet

AÇÃO

PRIMA ESTA TECLA

=

¿

$

RCL y K

Selecionar intervalo

^

Cortar

_

Copiar

`

Colar

a

Menu

b

Bloq célula

Œ

Prima qualq tecla

 

1. Prima uma tecla qualquer para aparecer a folha de cálculo.
A linha de edição com a referência a célula aparece no lado esquerdo.
A tecla de função Menu aparece por cima de [F5], tal como listado no ecrã Ajuda CellSheet.

Nota:

Prima as setas para mostrar que o cursor se move de célula para célula. A referência da célula aparece no lado esquerdo da linha de edição muda à medida que o curso se move.
Utilize ƒ com as teclas de seta para se deslocar para cima/baixo/esquerda/direita um ecrã de cada vez.
Utilize as teclas de seta para se deslocar para um cabeçalho de linha/coluna, para selecionar toda a linha/coluna, ou para o canto superior esquerdo para mostrar o nome na linha de edição.

 

2. Desloque-se para a célula A1. Prima [enter].
O cursor fica ativo na linha de edição e a tecla de função Menu desaparece para que possa utilizar toda a linha de edição.
3. Escreva uma quantidade principal, por exemplo: 1000.
4. Prima [enter].

5. O cursor moveu-se para baixo, para a célula A2. Agora escreva uma taxa de juro anual, por exemplo: 0,06. Prima [enter].

6. Para criar uma coluna para tempo:
a) Desloque-se para a célula B1 e escreva “ANO (utilizando a tecla ƒ ou bloqueio Alfa y 7, conforme necessário).
Nota: Tem de adicionar uma aspa (") antes da palavra ANO. A aspa diz à CellSheet para tratar isto como texto e não como uma variável.
b) Prima [enter].

7. Para designar períodos de tempo utilizando uma fórmula:
a) Na célula B2, prima À para designar o ano 1.
b) Prima [enter] para mudar para a célula B3.
c) Prima [enter] para mudar o cursor para a linha de edição.
d) Escreva a primeira fórmula =B2+1. (Consulte as teclas de atalho no ecrã para o sinal de = a.)
e) Prima [enter].
A célula deve devolver o valor 2 para o ano 2.
f) Prima a seta para cima para ver que a fórmula ainda está na linha de edição para essa célula.
Nota: Pode copiar a fórmula para a coluna. Consulte a Ajuda CellSheet para as teclas de atalho para copiar `, selecionar intervalo ^ e colar a.

8. Crie uma sequência utilizando a opção Sequência do menu Opções:
a) Prima para mudar para a célula B4.
b) Prima b para abrir o MENU.
c) Escolha 3:Opções..., e a seguir 3:Sequência....
Aparece o ecrã de introdução.
d) Preencha os campos conforme indicado no ecrã.
e) Desloque-se para a área Introduzir.
f) Prima [enter].
É preenchida uma sequência de 3 a 10 a partir da célula B4 para baixo.

 

9. Crie uma coluna para o balanço.
a) Prima as teclas } e ~ para se deslocar para a célula C1 e escreva “BAL (utilizando a tecla ƒ ou bloqueio Alfa y7, conforme necessário).
b) Prima [enter].

10. Para o balanço no final do ano 1:
a) Na célula C2, prima [enter] para mudar o cursor para a linha de edição.
b) Introduza a fórmula =$A$1*(1+$A$2)^B2.
Nota: Tem de utilizar os sinais de $, porque para copiar a fórmula para baixo na coluna, tem de criar uma referência absoluta às células A1 e A2 para assegurar que o juro principal original e a taxa de juro são os mesmos em todas as fórmulas copiadas. (Consulte as teclas de atalho no ecrã para o sinal de = a e $ ` quando editar uma célula.)
c) Prima [enter].

Para ver o crescimento ao longo do tempo, copie a célula C2 e cole-a para o intervalo C3:C11 da seguinte forma:

11. Para copia a célula C2:
a) Com o cursor na célula C2, prima INTERV ^.
b) Prima COPIAR `.

12. Para selecionar o intervalo:
a) Prima a tecla para se deslocar para a célula C3.
b) Prima INTERV ^ para escolher um intervalo para onde copiar (não mostrado).
c) Prima a tecla para selecionar as células no intervalo de C3:C11.
d) Prima COLAR a para colar para este intervalo.

13. Depois de ver o crescimento, experimente alterar a taxa de juro na célula A2. Basta deslocar-se para a célula A2, alterar o número e ver todos os valores a atualizar. Também pode experimentar alterar o principal.