Atividade de exemplo – Desenhar e medir um triângulo

Utilize esta atividade para aprender o essencial da aplicação Cabri™ Jr.

1. Prima a tecla Œ e selecione Cabri™ Jr.
2. Prima qualquer tecla.

3. Crie um triângulo.
a) Prima p para abrir o menu F2.
b) Selecione Triângulo.
c) Desloque o lápis com as teclas| ~ } para um local que será o primeiro vértice. Prima [enter].
d) Desloque o lápis com as teclas| ~ } para um local onde será o segundo vértice. Prima [enter].
e) Desloque para o terceiro vértice. Prima [enter].
4. Prima s para abrir o menu F5.

5. Realce Medida, prima o cursor à direita e selecione Ángulo.

6. Meça um dos ângulos internos do triângulo.
a) Desloque o lápis para um dos vértices. Prima [enter].
b) Desloque o lápis para o vértice correspondente ao centro do ângulo a medir. O vértice pisca. Prima [enter].
c) Desloque o lápis para o terceiro vértice. Prima [enter].

Nota: A aplicação calcula e apresenta a medição do ângulo junto ao ângulo medido. Para arrastar a medição numérica para um local pretendido, utilize uma das teclas | ~ } . Prima [enter] quando a medição do ângulo chegar ao local desejado.

7. Repita o passo 6 para encontrar as medições dos outros dois ângulos internos do triângulo.

8. Calcule a soma dos três ângulos interiores.
a) Prima s para abrir a janela F5.
b) Selecione Calcular.
c) desloque a seta para um dos valores numéricos das medições de ângulo. O número começa a piscar quando o ângulo é selecionado. Prima [enter].
d) Prima a tecla à no teclado.
e) Desloque a seta para outra medição de ângulo até esta começar a piscar. Prima [enter].
f) A soma dos ângulos selecionados é apresentada e pode arrastá-los com as teclas | ~ } . Desloque o novo cálculo para um local desejado e prima [enter].
g) Aponte para o novo cálculo até começar a piscar (soma dos 2 ângulos) e prima [enter] para o selecionar.
h) Prima a tecla Ã.
i) Desloque a seta para a medição do 3.º ângulo não selecionado. Prima [enter].
j) A apresentação do cálculo representa a soma dos três ângulos interiores. Desloque o novo cálculo para um local desejado e prima [enter].

 

 

 

 

 

9. Prima para parar a ferramenta de medição e desloque a seta para um dos três vértices do triângulo. A seta fica sem preenchimento para indicar que o vértice está a ser selecionado.

 

10. Prima a tecla ƒ uma vez e utilize uma das teclas | ~ } para arrastar o vértice para um local diferente.
Nota:Quando a seta estiver perto de um objeto geométrico, prima ƒ para mudar a seta num ícone de mão para que possa arrastar o objeto.
Note que as medições dos ângulos mudam à medida que o triângulo muda de forma, mas a sua soma é sempre a mesma.