Mensagens de Erro

Quando a TI-84 Plus CE-T deteta um erro, apresenta uma mensagem de erro como título do menu, tal como ERRO:SÍNTAXE ou ERRO:DOMÍNIO. Esta tabela inclui cada tipo de erro, as suas causas possíveis e sugestões de correção. Os tipos de erro indicados nesta tabela são precedidos por ERRO: na visor da sua calculadora gráfica. Por exemplo, verá ERRO:ARQUIVADO como título do menu quando a sua calculadora gráfica detetar um tipo de erro ARQUIVADO.

TIPO DE ERRO

Causas possíveis e soluções sugeridas

ARQUIVADO

Tentou utilizar, editar ou eliminar uma variável arquivada. Por exemplo, a dimensão da expressão(L1) produz um erro se L1 estiver arquivada.

ARQUIVO CHEIO

Tentou arquivar uma variável e não há espaço suficiente no arquivo para a receber.

ARGUMENTO

Uma função ou instrução não tem o número correto de argumentos.

Os argumentos são apresentados em itálico. Os argumentos entre parênteses são opcionais e não é necessário digitá-los. Certifique-se igualmente de que separa argumentos múltiplos com uma vírgula (,). Por exemplo, DesvioPadrão(lista[,listafreq]) pode ser introduzido como DesvioPadrão(L1) ou DesvioPadrão(L1,L2) já que a lista de frequências ou listafreq é opcional.

ENDEREÇO INCORRETO

Tentou enviar ou receber uma aplicação e ocorreu um erro (por exemplo, interferência elétrica) durante a transmissão.

TENTATIVA FALHADA

Numa operação de CÁLCULO, especificou uma Tentativa que não está situada entre o Limite esquerdo e o Limite direito.

Na função resolver( ou no Equation Solver, especificou uma tentativa que não está situada entre os limites inferior e superior.

A sua tentativa e diversos pontos em redor da mesma estão indefinidos.

Examine um gráfico da função. Se a equação tiver uma solução, altere os limites e/ou a tentativa inicial.

LIMITE

Numa operação de CÁLCULO ou com Selecionar(, definiu Limite Esquerdo > Limite Direito.

Em fMín(, fMáx(, resolver( ou no Equation Solver, introduziu inferior ‚ superior.

PAUSA

Premiu a tecla É para interromper a execução de um programa, suspender uma instrução TRAÇAR ou para parar a avaliação de uma expressão.

TIPO DE DADOS

Introduziu um valor ou variável com o tipo de dados incorreto.

Numa função (incluindo a multiplicação implícita) ou instrução, introduziu um argumento com um tipo de dados inválido, tal como um número complexo, quando é necessário um número real.

Num editor, introduziu um tipo que não é permitido, tal como uma matriz introduzida como elemento no editor de listas estatísticas.

Tentou armazenar um tipo de dados incorreto, tal como uma matriz, numa lista.

Tentou introduzir números complexos no modelo MathPrint™ n/d.

DIMENSÕES NÃO COINCIDENTES

A sua calculadora apresenta o erro ERRO:DIMENSÕES NÃO COINCIDENTES se tentar realizar uma operação que referencie uma ou mais listas ou matrizes cujas dimensões não coincidam. Por exemplo, a multiplicação de L1*L2, onde L1={1,2,3,4,5} e L2={1,2} produz um erro ERRO:DIMENSÕES NÃO COINCIDENTES porque o número de elementos em L1 e L2 não coincide.

Poderá ser necessário desligar as representações gráficas para continuar.

DIVIDIR POR 0

Tentou dividir por zero. Este erro não é apresentado durante a execução de um gráfico. A TI-84 Plus CE-T permite utilizar valores indefinidos num gráfico.

Tentou efetuar uma regressão linear com uma linha vertical.

DOMÍNIO

Especificou um argumento para uma função ou instrução fora do intervalo válido. A TI-84 Plus CE-T permite utilizar valores indefinidos num gráfico.

Tentou efetuar uma regressão logarítmica ou de potência com um LX ou uma regressão exponencial ou de potência com um LY.

Tentou calcular GPrn( ou GInt( com pmt2 < pmt1.

DUPLICAR

Tentou criar um nome de grupo duplicado.

Nome duplicado

Não é possível transmitir uma variável porque já existe uma variável com esse nome na unidade recetora.

EXPIRADO

Tentou executar uma aplicação com um período experimental limitado que já expirou.

Erro no Xmit

A TI-84 Plus CE-T não conseguiu transmitir um item. Verifique se o cabo está corretamente ligado a ambas as unidades e se a unidade recetora está no modo de receção.

Premiu a tecla É para interromper a transmissão.

Configure primeiro a RECEÇÃO e depois o ENVIO, ao enviar ficheiros (8) entre calculadoras gráficas.

ID NÃO ENCONTRADA

Este erro ocorre quando o comando EnviarID é executado mas não é possível encontrar a ID da calculadora gráfica adequada.

INCLUSÃO ILEGAL

Tentou utilizar uma função inválida num argumento de uma função, tal como sequência( dentro de expressão para sequência(.

INCREMENTO

O incremento, passo, em sequência( é 0 ou tem o sinal incorreto. . A TI-84 Plus CE-T permite utilizar valores indefinidos num gráfico.

O incremento num ciclo For( é 0.

INVÁLIDO

Tentou referenciar uma variável ou utilizar uma função num local inválido. Por exemplo, Yn não pode referenciar Y, Xmín, @X ou Início da Tabela.

No modo Sequência, tentou representar um gráfico de fase sem definir ambas as equações do gráfico de fase.

No modo Sequência, tentou representar graficamente uma sequência recursiva sem introduzir o número correto de condições iniciais.

No modo Sequência, tentou referenciar termos diferentes de (nN1) ou (nN2).

Tentou designar um estilo de gráfico que é inválido no modo de gráfico atual.

Tentou utilizar Selecionar( sem ter selecionado (ativado) pelo menos uma reta xy ou um gráfico de dispersão.

DIMENSÃO INVÁLIDA

A mensagem de erro ERRO:DIMENSÃO INVÁLIDA pode ocorrer se tentar representar graficamente uma função que não envolve funções de gráficos estatísticos. O erro pode ser corrigido através da desativação dos gráficos estatísticos. Para desligar os gráficos estatísticos, prima y , e selecione 4:PlotsOff.

Especificou uma dimensão de lista diferente de um número inteiro entre 1 e 999.

Especificou uma dimensão de matriz diferente de um número inteiro entre 1 e 99.

Tentou inverter uma matriz que não é quadrada.

ITERAÇÕES

A função resolver( ou o Equation Solver excedeu o número máximo de iterações permitidas. Examine um gráfico da função. Se a equação tiver uma solução, altere os limites, a tentativa inicial ou ambos.

TaxaInternaRentab( excedeu o número máximo de iterações permitidas.

Ao calcular æ, excedeu o número máximo de iterações.

ETIQUETA

A etiqueta da instrução Goto não está definida no programa com uma instrução Lbl.

LINK L1 (ou qualquer outro ficheiro) para restaurar

A calculadora foi desactivada para testes. Para restaurar todas as funcionalidades, utilize o software TI Connect™ CE para transferir um ficheiro do computador para a calculadora, ou para transferir qualquer ficheiro de outra TI-84 Plus CE-T.

MEMÓRIA

A memória é insuficiente para executar a instrução ou função. É necessário eliminar itens da memória antes de executar a instrução ou função.

Os problemas recursivos apresentam este erro; por exemplo, ao representar o gráfico da equação Y1=Y1.

Quando se sai de um ciclo If/Then, For(, While ou Repeat com um Goto este erro também pode ser apresentado porque a instrução End que conclui o ciclo nunca é alcançada.

Está a tentar criar uma matriz com mais de 400 células.

Memória cheia

Não é possível transmitir um item uma vez que a memória disponível na unidade recetora é insuficiente. Pode ignorar o item ou sair do modo de receção.

Durante uma cópia de segurança da memória, a memória disponível da unidade recetora é insuficiente para receber todos os items existentes na memória da unidade emissora. Uma mensagem indica o número de bytes que a unidade emissora deve eliminar para fazer a cópia de segurança da memória. Elimine itens e tente novamente.

MODO

Tentou armazenar numa variável de janela noutro modo de gráfico ou tentou executar uma instrução no modo errado; por exemplo, Desenhar Inv num modo de gráfico diferente de Função.

NENHUMA ALTERAÇÃO DE SINAL

A função resolver( ou o Equation Solver não detetaram qualquer alteração de sinal.

Tentou calcular æ quando FV, (څPMT), e PV são todos ‚ 0, ou quando FV, (څPMT), e PV são todos  0.

Tentou calcular irr( quando CFList ou CFO não são > 0, ou quando CFList ou CFO são < 0.

RESPOSTAS NÃO REAIS

No modo Real, o resultado de um cálculo gerou um resultado complexo. . A TI-84 Plus CE-T permite utilizar valores indefinidos num gráfico.

EXCESSO

Tentou inserir ou calculou um número que excede o intervalo da calculadora gráfica. A TI-84 Plus CE-T permite utilizar valores indefinidos num gráfico.

RESERVADO

Tentou utilizar inadequadamente uma variável do sistema.

MATRIZ SINGULAR

Uma matriz singular (determinante = 0) não é válida como argumento para L1.

A instrução RegdeSeno ou uma regressão polinomial gerou uma matriz singular (determinante = 0) por não ter conseguido encontrar uma solução ou por não existir nenhuma solução.

A TI-84 Plus CE-T permite utilizar valores indefinidos num gráfico.

SINGULARIDADE

A expressão na função resolver( ou no Equation Solver contém uma singularidade (um ponto no qual a função não está definida). Examine um gráfico da função. Se a equação tiver uma solução, altere os limites, a tentativa inicial ou ambos.

ESTATÍSTICA

Tentou efetuar um cálculo estatístico com listas incorretas.

As análises estatísticas devem ter, pelo menos, dois pontos de dados.

Mediana‑Mediana deve ter, pelo menos, três pontos em cada partição.

Quando utiliza uma lista de frequências, os respetivos elementos devem ser ‚ 0.

(Xmáx N Xmínà Escala X para um histograma deve situar-se entre 0 e 131.

GRÁFICO ESTATÍSTICO

Tentou visualizar um gráfico quando um gráfico estatístico que utiliza uma lista indefinida está ativado.

SINTAXE

O comando contém um erro de sintaxe. Procure funções, argumentos, parênteses ou vírgulas colocados fora do sítio.

Por exemplo, DesvioPadrão(lista[,listafreq]) é uma função da TI-84 Plus CE-T. Os argumentos são apresentados em itálico. Os argumentos entre parênteses são opcionais e não é necessário digitá-los. Certifique-se igualmente de que separa argumentos múltiplos com uma vírgula (,). Por exemplo, DesvioPadrão(lista[,listafreq]) pode ser introduzido como DesvioPadrão(L1) ou DesvioPadrão(L1,L2) já que a lista de frequências ou listafreq é opcional.

TOLERÂNCIA NÃO SATISFEITA

Pediu uma tolerância para a qual o algoritmo não consegue devolver um resultado preciso.

NÃO DEFINIDA

Referenciou uma variável que não está atualmente definida. Por exemplo, referenciou uma variável de estatística quando não há nenhum cálculo atual porque uma lista foi editada, ou porque referenciou uma variável quando a variável não é válida para o cálculo atual, tal como a após Mediana‑Mediana.

VALIDAÇÃO

Uma interferência elétrica provocou uma falha na ligação ou esta calculadora gráfica não está autorizada a correr esta aplicação.

VARIÁVEL

Tentou arquivar uma variável que não pode ser arquivada ou tentou desarquivar uma aplicação ou grupo.

Os exemplos de variáveis que não podem ser arquivadas incluem:

Números reais LRESID, R, T, X, Y, Theta, Variáveis estatísticas em Vars, menu ESTATÍSTICA, Yvars e a AppIdList.

VERSÃO

Tentou receber uma versão da variável incompatível a partir de outra calculadora gráfica.

Um programa pode contar comandos não suportados na versão de SO da sua calculadora gráfica. Utilize sempre o SO mais recente. A TI-84 Plus CE e a TI-84 Plus partilham programas mas será indicado um erro de versão se algum programa novo da TI-84 Plus CE necessitar de ser ajustado para a área gráfica de elevada resolução.

INTERVALO DA JANELA

Existe um problema com as variáveis da janela.

Definiu Xmáx Xmín ou Ymáx Ymín.

Definiu qmáx  qmín e Incrementoq > 0 (ou vice-versa).

Tentou definir IncrementoT=0.

Definiu Tmáx  Tmín e Incremento T > 0 (ou vice-versa).

As variáveis da janela são demasiado pequenas ou demasiado grandes para representar corretamente o gráfico. Pode ter aplicado o zoom a um ponto que excede o intervalo numérico da TI-84 Plus CE-T.

ZOOM

Está definido um ponto ou uma linha, em vez de uma caixa, na ZCaixa.

Uma operação de ZOOM devolveu um erro matemático.