|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : La constante Exemple :
Autre exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Voir if..elif..else.. pour plus de détails. |
y N
[Fns…] > Ctl 1:if.. 2:if..else.. 3:if..elif..else 9:elif : 0:else: |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Voir if..elif..else.. pour plus de détails. |
y N
[Fns…] > Ctl 1:if.. 2:if..else.. 3:if..elif..else 9:elif : 0:else: |
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe : escape() Description : escape() renvoie True (Vrai) ou False (Faux). La valeur initiale est False (Faux). Lorsque vous appuyez sur la touche [annul] de la calculatrice CE, la valeur est définie sur True (Vrai). Lorsque la fonction est exécutée, la valeur est réinitialisée sur False (Faux). Exemple d'utilisation : while not escape(): Dans une boucle while exécutée dans un script qui propose de terminer la boucle en laissant l'exécution du script se poursuivre.
Peut s'utiliser dans un script de débogage pour inspecter les variables en utilisant Shell [var] après avoir exécuté le script et utilisé ce « break ». |
En tant que ligne de script : y K [Fns…] > Modul ou » |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : Renvoie l'évaluation de l'expression Exemple :
|
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez except dans un bloc de code try..except. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. |
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Renvoie Exemple :
Autre exemple : [Outils] > 6:Nouveau Shell
|
y N [Fns…] > Modul
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : La méthode Exemple :
|
y N |