Configuration d'une session Python avec vos scripts

Lorsque vous exécutez l'application Python, la connexion CE établie avec l'expérience TI-Python lance la synchronisation pour la session Python en cours. Votre liste de scripts, présents dans la mémoire RAM et dans les modules dynamiques, s'affiche lors de la synchronisation avec l'expérience Python.

Lorsque la session Python est établie, la barre d'état contient un indicateur carré vert près de l'icône de la batterie signalant que la session Python est prête à être utilisée. Si l'indicateur est rouge, patientez jusqu'à ce qu'il redevienne vert, lorsque l'expérience Python est à nouveau disponible.

Vous observerez peut-être une mise à jour de la distribution Python lorsque vous lancerez l'application Python parallèlement à la synchronisation des scripts depuis la dernière mise à jour de votre calculatrice
TI-84 Plus CE-T Édition Python à partir du site education.ti.com/84cetupdate.

Déconnexion et reconnexion de l'application Python

Lorsque l'application Python est exécutée, la barre d'état affiche un indicateur signalant si l'adaptateur est prêt à fonctionner. Tant que la connexion n'est pas établie, le clavier CE ne répond pas forcément. Au cours d'une session Python, il est recommandé de consulter l'indicateur de connexion de la barre d'état.

Python non prêt

Python prêt

 

Captures d’écran

TI Connect™ CE, disponible sur le site education.ti.com/84cetupdate, permet d'effectuer des captures de n'importe quel écran de l'application Python.