Exemple d'activité

L'exemple d'activité présenté ici a pour objectif de vous familiariser avec les espaces de travail disponibles dans l'application Python.

Créez un nouveau script à partir du Gestionnaire de scripts.
Écrivez le script dans l'Éditeur.
Exécutez le script dans la console Shell de l'application Python.

Pour en savoir plus sur la programmation en Python sur votre calculatrice CE, consultez les ressources relatives à la
TI-84 Plus CE-T Édition Python.

Pour commencer :

Exécutez l'application Python.

Remarque : les écrans réels peuvent varier légèrement par rapport aux images fournies.

 

Saisissez le nom du nouveau script à partir du Gestionnaire de scripts.

Appuyez sur q ([Nouv]) pour créer un nouveau script.

Saisie du nom du nouveau script

L'exemple de script sera nommé « PRINT ». Saisissez le nom du script, puis appuyez sur s ([Ok]).
Notez que le curseur est en verrouillage ALPHA. Saisissez toujours un nom de script conforme aux conditions affichées à l'écran.

Astuce : Si le curseur n'est pas en verrouillage ALPHA, appuyez sur y ƒ ƒ pour les lettres majuscules.

Saisissez le nom du script comme indiqué.

Astuce : L'application offre une saisie rapide. Vérifiez toujours l'état du curseur au début d'un script !

Caractères alphabétiques du clavier

ƒ affiche en alternance le curseur d'insertion dans l'Éditeur et dans le Shell.

_ non-alpha

a alpha en minuscules

A ALPHA en majuscules

Où se trouve le signe égal ?

Appuyez sur ¿ lorsque le curseur correspond à _.

Où se trouvent ces fonctions ?
input()
print()

[Fns…] E/S

1:print()

2:input()

Où se trouve le guillemet double ?

ƒ [ “ ]

Où se trouvent ( et ) ?

Utilisez le clavier lorsque le curseur correspond à _.

 

Essayez ![a A #] et y N sont également des aides facilitant la saisie rapide si nécessaire.

Exécutez le script PRINT.

Dans l'Éditeur, appuyez sur r ([Exéc]) pour exécuter votre script dans la console Shell.
Saisissez votre nom en réponse à l'invite « What is your name? » (Quel est ton nom ?).
Le résultat affiche « HELLO » (BONJOUR) suivi de votre nom.

Remarque : À l'invite du Shell >>>, vous pouvez exécuter une commande telle que 2+3. Si vous utilisez une méthode provenant de math, random ou de tout autre module disponible, pensez à toujours exécuter au préalable une instruction d'importation, comme dans n'importe quel environnement de codage en Python.

Indicateur d'état

du curseur Shell.

 

Saisissez votre nom.

Le résultat du script

PRINT s'affiche.