L

labels("xlabel","ylabel",x,y)

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.labels("xlabel","ylabel",x,y)

Beschreibung: Zeigt die Beschriftungen „xlabel“ und „ylabel“ an den Diagrammachsen in Höhe der Zeilenpositionen x und y an. Passen Sie sie ggf. an die Diagrammdarstellung an.

xlabel“ wird auf der angegebenen Zeile x (Standardzeile: 12) rechtsbündig positioniert.

ylabel“ wird auf der angegebenen Zeile y (Standardzeile: 2) linksbündig positioniert.

Hinweis: plt.labels("|","",12,2) wird mit den Standardwerten für die x- und y-Zeile (12,2) eingefügt; dies kann anschließend für Ihr Programm modifiziert werden.

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm: GRAPH.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Setup
7:labels()


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü
ti_plotlib Setup.

 

lambda

 

Schlüsselwort

Syntax: lambda arguments : expression

Beschreibung: Verwenden Sie „lambda“, um eine anonyme Funktion zu definieren. Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

y N

 

len()

 

Modul: Built-in

Syntax: len(sequence)

Beschreibung: Gibt die Anzahl der Elemente im Argument zurück. Das Argument kann eine Folge oder eine Sammlung sein.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

Beispiel:

>>>mylist=[2,4,6,8,10]

>>>len(mylist)

5

y 9 (über ) List
3:len()

 

y N

 

[Fns…] > List
3:len()

line(x1,y1,x2,y2,"mode")

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.line(x1,y1,x2,y2,"mode")

Beschreibung: Zeigt eine Strecke von (x1,y1) bis (x2,y2) an.

Größe und Stil werden mittels pen() und color() vor line() festgelegt.

Argumente:

x1,y1, x2,y2 sind echte Fließkommazahlen.

"mode": Bei Standard "" wird keine Pfeilspitze gezeichnet.
Bei "arrow" wird eine Vektorpfeilspitze bei (x2,y2) gezeichnet.

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm: COLORLIN.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Draw
7:line or vector


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü
ti_plotlib Setup.

 

lin_reg(xlist,ylist,"disp",row)

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.lin_reg(xlist,ylist,"disp",row)

Beschreibung: Berechnet und zeichnet das lineare Regressionsmodell ax+b von xlist,ylist. Diese Methode muss nach der scatter-Methode ausgeführt werden. Die Standardanzeige der Gleichung ist "center" in Zeile 11.

Argument:

"disp"

"left"

"center"

"right"

row

1 - 12

plt.a (Steigung) und plt.b (Achsenabschnitt) werden gespeichert, wenn lin_reg ausgeführt wird.

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm: LINREGR.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Draw
8:lin_reg()


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü
ti_plotlib Setup.

 

list(sequence)

 

Modul: Built-in

Syntax: list(sequence)

Beschreibung: Veränderbare Folge von Elementen desselben Typs.

list()" konvertiert die Argumente in den Typ „list“. Wie bei vielen anderen Folgen müssen die Elemente einer Liste nicht vom selben Typ sein.

Beispiel:

>>>mylist=[2,4,6,8]

>>>print(mylist)

[2,4,6,8]

Beispiel:

>>>mylist=[2,4,6,8]

>>>print(mylist)

[2,4,6,8]

>>> list({1,2,"c", 7})

[7, 1, 2, 'c']

>>> list("foobar")

['f', 'o', 'o', 'b', 'a', 'r']

y 9 (über ) List
2:list(
sequence)

 

y N

 

[Fns…] > List
2:list(
sequence)

 

log(x,base)

 

Modul: math

Syntax: log(x,base)

Beschreibung: log(x) ohne Basis gibt den natürlichen Logarithmus x zurück.

Beispiel:

>>>from math import *

>>>log(e)

1.0

>>>log(100,10)

2.0

>>>log(32,2)

5.0

y « for log(x,10)

 

y µ for log(x) (natürlicher Logarithmus)

 

» Modul
1:math…
6:log(x,base)

 

y N

[Fns…] > Modul
1:math…
6:log(x,base)

 

Importbefehle finden Sie unter
y N.