Ausführungsfehler: mit Shell >Tools zur Programmzeile gehen

Die TI-Python-Umgebung zeigt Python-Fehlermeldungen in der Shell an, wenn der Code ausgeführt wird. Wenn bei der Ausführung eines Programms ein Fehler angezeigt wird, wird eine Programmzeilennummer angezeigt. Verwenden Sie Shell>Tools 7:Go to Program Line… Geben Sie die Zeilennummer ein und drücken Sie [OK]. Der Cursor wird im Editor auf dem ersten Zeichen der entsprechenden Programmzeile angezeigt. Die Programmzeilennummer wird in der zweiten Zeile der Statusleiste im Editor angezeigt.