Befehle

Ein Befehl (Anweisung) löst eine Aktion im Taschenrechner aus. ClrDraw (LöBild) ist z. B. ein Befehl, der aus einer Grafik alle gezeichneten Elemente löscht. Befehle können nicht in Ausdrücken verwendet werden. Bei einem Befehl ist der erste Buchstabe im Allgemeinen groß geschrieben. Einige Befehle besitzen mehrere Argumente. Dies wird durch eine offene Klammer hinter dem Namen angezeigt. Beispielsweise benötigt Circle( [Kreis( ] beim TI‑84 Plus CE-T Python Edition drei Argumente und besitzt zwei optionale Argumente:

Kreis(X,Y,Radius[,Farbe,Linienart])