Um einen Ausdruck zu erstellen, geben Sie Zahlen, Variablen und Funktionen über die Tastatur und die Menüs ein. Ein Ausdruck wird ausgewertet, indem Sie [enter] drücken. Dabei spielt es keine Rolle, wo sich der Cursor befindet. Der gesamte Ausdruck wird entsprechend den EOS™-Regeln ausgewertet und die Antwort entsprechend den für „Answer“ (Antwort) gewählten Modus-Einstellungen angezeigt.
Die meisten Funktionen und Operationen des TI-84 Plus CE-T Python Edition sind Symbole, die aus mehreren Zeichen bestehen. Sie müssen das Symbol über das Tastenfeld oder ein Menü eingeben. Geben Sie nicht die Buchstaben ein. Beispiel:
| • | Um den Logarithmus von 45 zu berechnen, drücken Sie « 45. Geben Sie nicht die Buchstaben L, O und G ein. Wenn Sie LOG eingeben, wird diese Eingabe vom TI-84 Plus CE-T Python Edition als implizierte Multiplikation der Variablen L, O und G interpretiert. |
| • | Drücken Sie beim Arbeiten mit Matrizen nicht die einzelnen Tasten für [ , A und ]. Verwenden Sie das Menü NAMES in y ¾, um den Matrixnamen [A] an der Cursorposition einzufügen. |
Berechnen Sie 3,76 P (L7,9 + ‡ 5) + 2 log 45.
|
MathPrint™ |
Klassisch |
|
3 Ë 76 ¥ £ k 7 Ë 9 Ã y C 5 ~ ¤ Ã 2 « 45 ¤ [enter] Hinweis: Anders als im klassischen Modus wird hier die Taste ~ gedrückt. |
3 Ë 76 ¥ £ k 7 Ë 9 Ã y C 5 ¤ ¤ Ã 2 « 45 ¤ [enter] |
|
|
|
Hinweis: Wenn Sie sich im MathPrint™ Modus befinden, drücken Sie ~, um die MathPrint™ Vorlage zu verlassen, und fahren Sie mit der Eingabe des Ausdrucks fort.