Bearbeitungstasten des TI-84 Plus CE-T Python Edition

Tasteneingaben

Ergebnis

~ oder |

Bewegt den Cursor in einem Ausdruck. Das Gedrückthalten der Tasten wiederholt die Aktion.

} oder

Bewegt den Cursor innerhalb eines Ausdrucks, der mehr als eine Zeile einnimmt, von einer Zeile zur nächsten. Das Gedrückthalten der Tasten wiederholt die Aktion.
Bewegt den Cursor im MathPrint™-Modus innerhalb eines Ausdrucks von Term zu Term. Das Gedrückthalten der Tasten wiederholt die Aktion.
Scrollt im Hauptbildschirm durch den Verlauf der Eingaben und Antworten.

y |

Bewegt den Cursor an den Anfang eines Ausdrucks.

y ~

Bewegt den Cursor an das Ende eines Ausdrucks.

ƒ }

Bewegt den Cursor aus einem MathPrint™-Ausdruck in den Verlauf oder zum Hauptbildschirm.
Bewegt den Cursor im Y= Editor aus einem MathPrint™-Ausdruck zur vorherigen Y-Variablen.

ƒ 

Bewegt den Cursor im Y= Editor aus einem MathPrint™-Ausdruck zur nächsten Y-Variablen.

[enter]

Wertet einen Ausdruck aus oder führt einen Befehl aus.

Löscht die aktuelle Zeile, wenn sich der Cursor in einer Zeile mit Text auf dem Hauptbildschirm befindet.
Löscht alles auf dem Hauptbildschirm, wenn sich der Cursor in einer leeren Zeile im Hauptbildschirm befindet. Der Verlauf der Einträge und Antworten wird hierdurch nicht gelöscht.
Drücken Sie }, um den Verlauf anzuzeigen.
Verwenden Sie „Clear Entries“* (Eingaben löschen), gefolgt von , wenn Sie alle Eingaben im Hauptbildschirm löschen möchten.
*„Clear Entries“ befindet sich im N.
Löscht den Ausdruck oder Wert, auf dem der Cursor in einem Editor positioniert ist. Eine Null wird nicht gespeichert.

{

Löscht das Zeichen an der Cursorposition. Das Gedrückthalten der Taste wiederholt die Aktion.

y {

Ändert den Cursor zu einem Unterstrich (__); fügt Zeichen vor dem Unterstrich-Cursor ein. Drücken Sie y 6 oder |, }, ~ oder , um den Einfügemodus zu beenden.

y

Ändert den Cursor oder die Anzeige in der Statusleiste in Þ; beim nächsten Tastendruck wird eine 2nd Funktion (über oder links neben der Taste angezeigt) ausgeführt. Um 2nd zu beenden, drücken Sie y erneut.

ƒ

Ändert den Cursor oder die Anzeige in der Statusleiste in Ø; beim nächsten Tastendruck wird eine Drittfunktion (über und rechts neben der Taste angezeigt) ausgeführt oder ein Schnelltastenmenü geöffnet. Um ƒ zu beenden, drücken Sie ƒ oder |, }, ~ oder .

y 7

Ändert den Cursor in Ø; aktiviert die Alpha-Sperre; bei den nächsten Tastendrücken wird jeweils die Drittfunktion einer Taste ausgeführt. Um die Alpha-Sperre zu beenden, drücken Sie ƒ. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Namen (z. B. für eine Gruppe oder ein Programm) einzugeben, wird die Alpha-Sperre automatisch eingeschaltet.

Hinweis: Der TI-84 Plus CE-T Python Edition setzt die Alpha-Sperre nicht automatisch bei Eingaben, die Listennamen erfordern.

Hinweis: In einigen Fällen ist die Alpha-Sperre automatisch aktiviert, wie z. B. bei „Insert Comment“ im Programm-Editor und an der Cursorposition der Summierung, wo nur eine Variable in Form eines Buchstabens erlaubt ist.

Fügt mit einem Tastendruck ein X im Modus Function (Funktion), ein T im Modus Parametric (Parametrisch), ein q im Modus Polar (Polar) oder ein n im Modus Seq (Folge) ein.

ƒ [n/d]

( Oben )

Fügt an der Cursorposition die Vorlage n/d ein.